Materialhandhabung

ATI F/T-Sensoren geben Hirebotics ein besseres Gefühl für den Job

Veröffentlicht am Juni 25, 2025

Hirebotics hat sich mit dem führenden Endeffektor-Entwickler ATI Industrial Automation und dem Cobot-Pionier Universal Robots (UR) zusammengetan, um die Flexibilität und Zuverlässigkeit ihrer Systeme zu optimieren.

Hirebotics mit Sitz in Nashville, TN, hat es sich zur Aufgabe gemacht, Automatisierung zugänglicher zu machen. Nach jahrelanger Erfahrung in der Fertigungsindustrie weiß Hirebotics, dass eine Automatisierungslösung viel mehr ist als der Kauf neuer Ausrüstung. Das Geschäftsmodell von Hirebotics ermöglicht es den Kunden, einen geschulten und einsatzbereiten Roboter zu mieten, um eine Aufgabe zu erfüllen, so wie sie es mit einem Angestellten tun würden. Die Roboter werden pro Arbeitsminute bezahlt und können entlassen werden, wenn sie die Anforderungen nicht erfüllen. Auf diese Weise ermöglicht es Hirebotics seinen Kunden, die Vorteile der Automatisierungstechnologie zu nutzen und Mitarbeiter zu halten, ohne selbst Experten werden zu müssen.


Roboter und Roboterautomatisierungsprojekte verschlingen viele Ressourcen. Neben der anfänglichen Investition in die Ausrüstung und die Integration sind auch Wartung und Support während der gesamten Projektlaufzeit erforderlich. Je nach Umfang der Anwendung können Service und Support ausgelagert werden oder in die Zuständigkeit eines Vollzeitmitarbeiters oder Teams fallen. Dies sind nur einige der Gründe, warum Hersteller überfordert sein können, wenn sie ein Roboterprojekt in Erwägung ziehen.


Hirebotics nimmt seinen Kunden den Druck, indem es ihnen die Last dieser unbekannten Variablen abnimmt. Hirebotics entwirft Lösungen auf der Grundlage der einzigartigen Anwendungen seiner Kunden, wählt die richtigen Geräte aus und programmiert sie so, dass sie die gewünschte Aufgabe erfüllen. Darüber hinaus übernimmt das Unternehmen die Wartung und Fehlerbehebung für alle Roboter vor Ort. Die gesamte Flotte ist mit der Cloud verbunden, was bedeutet, dass die Prozesse von überall aus überwacht und gesteuert werden können. Die Kunden dürfen ihren Robotern auch einen Namen geben. Hirebotics ist der Meinung, dass dieses Maß an Personalisierung den Mitarbeitern hilft, sich mit der neuen Technologie auf positive Weise auseinanderzusetzen. Der hohe Grad an Transparenz und die jahrelange Erfahrung in verschiedenen Aspekten der Fertigungsautomatisierung ermöglichen es Hirebotics, maßgeschneiderte Automatisierungslösungen sowie 24/7-Wartung und -Support in die Reichweite vieler Fertigungsbetriebe zu bringen.


Wenn automatisierte Lösungen etwas gemeinsam haben, dann ist es, dass sie alle unerwarteten Herausforderungen ausgesetzt sind. Hirebotics ist eine Partnerschaft mit dem führenden Endeffektor-Entwickler ATI Industrial Automation und dem Roboter-Pionier Universal Robots (UR) eingegangen, um die Flexibilität und Zuverlässigkeit ihrer Systeme zu optimieren. In der Gegend von Los Angeles hat Troy CSL einen Universal-Roboter gemietet, der mit einem kundenspezifischen Greifer von Hirebotics und dem Axia80 Force/Torque (F/T) Sensor von ATI ausgestattet ist. Der auf den Namen Brobot“ getaufte Roboter erledigt eine komplexe Aufgabe bei der Maschinenpflege.


Das Ziel bei dieser speziellen Anwendung war es, den Ausrüstungsbedarf zu rationalisieren und den Arbeitsbereich zu maximieren, indem der Roboter viele Aufgaben, wie das Öffnen und Schließen einer Tür und das Be- und Entladen verschiedener Arten von Teilen, mit einem einzigen Endeffektor erledigen sollte. Dieser Endeffektor müsste Objekte manipulieren und über einen dynamischen Tastsinn verfügen, um den Prozess erfolgreich durchzuführen. Wenn Roboter nur fühlen könnten..


Der Axia80 von ATI, der zwischen dem Handgelenk und dem Greifer des Roboters angebracht ist, stellt eine Verbindung zwischen dem Roboter und seiner Umgebung her. Die F/T-Sensoren von ATI sind für hohe Genauigkeit und Präzision mit einer schnellen Datenabtastrate optimiert. Sie ermöglichen es dem UR10-Roboter, Veränderungen in der Umgebung zu spüren und schnell darauf zu reagieren, während er den engen Arbeitsbereich fehlerfrei bewältigt. Der Axia80 ermöglicht es dem Roboter, zwischen dem Greifen eines Türgriffs und eines Teils zu unterscheiden, kleinste Unterschiede zwischen Teilen aus verschiedenen Materialien zu erkennen und das Teil korrekt in der Maschine zu positionieren.


Matt Bush, Mitbegründer von Hirebotics, sagt über den F/T-Sensor von ATI: „Bei diesem speziellen Auftrag musste der Greifer einen 90°-Versatz aufweisen, um den vom Handgelenk des Roboters beanspruchten Arbeitsbereich zu minimieren. Der Axia80 hat dies ohne Probleme bewältigt.“ Für einen Werksleiter ist dies das beste Szenario, und bis heute ist „Brobot“ im CSL-Werk in Troy glücklich im Einsatz.


Die Durchführung eines neuen Automatisierungsprojekts im eigenen Haus erfordert das erfolgreiche Management mehrerer Variablen und einige Kenntnisse der Automatisierungstechnik. Für viele Fertigungsbetriebe scheint ein Projekt dieser Größenordnung unrealistisch. Hirebotics entwirft, implementiert und wartet jede seiner Roboterlösungen, damit die Kunden ihre Zeit und ihr Geld effizienter nutzen können. Die Ziele von Hirebotics stehen in direktem Einklang mit den Prioritäten ihrer Kunden: handfreie, automatisierte Lösungen, die funktionieren! Falls Sie sich wundern: Die Roboter ersetzen nicht die menschlichen Arbeiter. Stattdessen übernehmen sie gefährliche, sich wiederholende Aufgaben, während die Arbeiter in Tätigkeiten befördert werden, die auf ihrem Wissen und ihrer Erfahrung beruhen.




Auf die Frage, warum Hirebotics die Arbeit mit ATI F/T-Sensoren bevorzugt, sagte Bush: „Der Grund, warum wir uns letztendlich für den Axia80 entschieden haben, ist die Präzision der Kraftmesswerte.“ Er erklärt, dass der fein auflösende Sensor extrem genau ist: „Wenn wir zwei Newton anpeilen wollen, ist das genau das, was wir bekommen!“ Bush bestätigt, dass Hirebotics den Axia80 mit großem Erfolg in eine Vielzahl von Anwendungen integriert hat, die weniger als zehn Newton (oder etwa 1,01 Kilogramm Kraft) messen.

ATI Axia-80 Kraft-/Drehmomentsensor

Hirebotics macht kollaborative Automatisierungslösungen zugänglich, indem es sein Fachwissen mit bewährten Produkten von Lieferanten wie ATI und Universal Robots nutzt. „Brobot“ und andere Lösungen von Hirebotics, die die F/T-Sensoren von ATI verwenden, führen komplexe Prozesse mit Hilfe des Tastsinns geschickt aus. Diese Roboter ermöglichen es Kunden in einer Vielzahl von Fertigungsbereichen, die Vorteile der Automatisierung zu nutzen, ohne dass sie Experten werden, Mitarbeiter entlassen oder erhebliche Investitionen tätigen müssen. Die Zukunft der Fertigung setzt Automatisierungstechnologie ein, damit Menschen intelligenter arbeiten und sicher bleiben können. Mit Hilfe der Produkte von ATI und UR nimmt Hirebotics seinen Kunden die schwere Arbeit ab, damit sie sich auf die Erledigung ihrer Aufgaben konzentrieren können.


Für weitere Informationen über Hirebotics klicken Sie bitte hier.


Für weitere Informationen über den Axia80 klicken Sie hier.


Für Informationen über ATIs Kraft-/Drehmomentsensor-Produkte klicken Sie bitte hier.


Klicken Sie hier, wenn Sie weitere Informationen von unserem Sales Administration Team anfordern möchten.

Abonnieren Sie unseren E-Mail-Newsletter

Dieses Feld dient zur Validierung und sollte nicht verändert werden.
Land