Wir alle kennen den Satz: „Arbeite intelligenter, nicht härter“, aber Saksit Suetrong, CEO und Eigentümer von iA-ROBOTICS, gibt ihm eine ganz neue Bedeutung. IA-ROBOTICS entwickelt und integriert optimierte Fertigungslösungen und ist auf intelligente Roboterautomatisierungssysteme spezialisiert. Das in Kalifornien ansässige Ingenieurbüro ist auch ein Level 4 FANUC Authorized Integrator und der einzige zertifizierte Service-Integrator an der Westküste. Suetrong und sein Team bei iA-ROBOTICS machen das Unmögliche möglich, indem sie maßgeschneiderte Roboter- und Automatisierungssysteme entwickeln.
Seit kurzem setzt iA-ROBOTICS ATIs Radial-Compliant Deburring Tools ein, um die Art und Weise zu verändern, wie Aluminiumradhersteller ihre Produkte herstellen. Bei der Herstellung von Rädern werden sowohl manuelle als auch maschinelle Verfahren eingesetzt. Eine ständige Herausforderung für die Hersteller besteht darin, qualifizierte Arbeitskräfte für die mühsamen manuellen Aufgaben zu finden und zu halten. Eine dieser Aufgaben ist das Entfernen von Gratmaterial von den Gussteilen der Räder. Dieses Verfahren, das auch als Entgraten bezeichnet wird, erfordert von den Bedienern, dass sie stundenlang schwere Geräte von Hand bedienen. Das ist nicht nur eintönig, sondern das weiche Legierungsmaterial und die Spezifikationen für das Endprodukt erfordern auch ein hohes Maß an Genauigkeit. In einer solchen Situation können viele Dinge schief gehen und den Produktfluss stören. Ermüdung des Bedienpersonals, Unstimmigkeiten aufgrund mangelnder Schulung und andere Fälle menschlichen Versagens führen alle zu einer Sache: Prozessstillstand.
Das Entgraten ist eine der letzten Phasen des Radherstellungsprozesses. Wenn also an dieser Stelle ein Problem oder ein Defekt auftritt, muss das Rad normalerweise verschrottet werden. Dies kann zu höheren Rohmaterial- und Fertigproduktkosten für den Hersteller führen. iA-ROBOTICS optimiert diesen manuellen Prozess mit FANUC Robotern und ATIs Entgratungswerkzeugen. Die Kombination der Genauigkeit und Wiederholbarkeit der wartungsarmen Entgratwerkzeuge von ATI mit einem Industrieroboter ermöglicht es den Bedienern, sich auf speziellere Aufgaben zu konzentrieren, beseitigt viele Sicherheitsbedenken und – was am wichtigsten ist – erhöht die Produktionskapazität.

Suetrong und sein Entwicklungsteam bei iA-ROBOTICS untersuchten verschiedene Entgratungsoptionen auf dem Markt, entschieden sich aber schließlich für die RC-300 Radial-Compliant Deburring Tools von ATI. Suetrong wies darauf hin, dass die Produktqualität, die konforme Technologie und der Support von ATI das RC-300 ideal für diese Aufgabe machten. Er sagt: „Die Umgebung ist sehr rau. Es gibt Verunreinigungen in der Luft. Es gibt Kühlmittel, es gibt Smog vom Bearbeitungsprozess. Wir haben das ATI-Entgratungswerkzeug in der Produktion getestet und es hat sich in dieser Umgebung bewährt.“ Er fügt hinzu, dass es in den letzten 8 Monaten bei den Produktionsläufen des Kunden kein einziges Wartungsproblem gegeben hat.
matei Lichti, Applikationsdesigner bei iA-ROBOTICS, erklärt: „Das beste Werkzeug, das wir gefunden haben, war das Radial-Compliant Deburring Tool von ATI, mit dem wir das weichere Material schneiden und gleichzeitig die geforderte Qualität und Ästhetik beibehalten konnten. Wir haben eine bestimmte Toleranz, und mit dem radial nachgiebigen Entgratungswerkzeug können wir diese Kraft kontrollieren.“

Die Partnerschaft mit ATI Industrial Automation hat iA-ROBOTICS geholfen, die Produktion seiner Kunden in der Radherstellung um das Doppelte zu steigern. Durch die Umwandlung mühsamer Prozesse in 24/7-Produktionsläufe gestaltet iA-ROBOTICS die Branche neu. Das Unternehmen sieht eine Zukunft für ähnliche automatisierte Entgratungssysteme auch in der Luft- und Raumfahrt sowie in der Möbelindustrie.
Klicken Sie hier für weitere Informationen über iA-ROBOTICS.
Klicken Sie hier für weitere Informationen über unsere Roboter-Entgratwerkzeuge.