Los robots y cambiadores de herramientas ATI mejoran la eficacia y la seguridad de los trabajadores

Publicado el junio 25, 2025

La seguridad de los operarios ha mejorado al sacar a los trabajadores cualificados de las peligrosas zonas rojas de la plataforma petrolífera y trasladarlos a otras áreas para que pudieran realizar tareas de valor añadido.

Publicado

Tiempo de lectura

Categoría

ARC Specialties desarrolla un sistema para plataformas petrolíferas galardonado con el premio FANUC

Los trabajadores de plataformas petrolíferas en alta mar realizan algunos de los trabajos más intensivos y peligrosos que se puedan imaginar, especialmente cuando se trata de manipular las conexiones del tubo ascendente de perforación. Este trabajo requiere que estos trabajadores levanten y aprieten pernos extremadamente pesados en el tubo ascendente, al tiempo que se enfrentan a los peligros de estar en mar abierto: lluvias torrenciales, vientos fuertes y olas enormes que chocan contra la plataforma. Este trabajo, ya de por sí intensivo en mano de obra, se vuelve mucho más difícil y peligroso en este entorno, mucho más de lo que se experimenta en una fábrica típica.

Transocean, uno de los principales contratistas de perforación en alta mar, se asoció con ARC Specialties, un integrador de sistemas autorizado de FANUC, para automatizar las conexiones del elevador de perforación con el fin de aumentar la seguridad de los operarios y conseguir mejores resultados.


Debido a la naturaleza impredecible de estas condiciones ambientales y a las tensiones extremas aplicadas durante la fijación, ARC Specialties utilizó dos robots FANUC M-900iB/280 FoundryPro con rigidez mejorada para aplicaciones que requieren la máxima precisión y la capacidad de trabajar en entornos difíciles. Los robots también están equipados con el software Soft Float de FANUC y una herramienta de par personalizada que les permite reaccionar a las variaciones en la precisión de la pieza de trabajo y a la carga de par extremadamente pesada. Además, iRVision® permite a los robots “ver” la posición de los pernos.

Por si fuera poco, la aplicación también requería varias herramientas en un espacio muy reducido para completar el trabajo. ARC Specialties recurrió a ATI Industrial Automation para que le proporcionara cambiadores de herramientas robóticos de alta resistencia que pudieran proporcionar la rigidez, resistencia y fiabilidad necesarias para este exigente reto. Los Cambiadores de Herramientas ATI fueron capaces de pasar eficientemente a través de todas las utilidades requeridas para el herramental incluyendo, líneas hidráulicas de 3000 PSI, señales EthernetIP, señales servo del 7mo eje, señales de enlace IO, señales de cámara y más.


La aplicación ha sido un éxito rotundo La seguridad de los operarios ha mejorado al sacar a los trabajadores cualificados de las peligrosas zonas rojas de la plataforma petrolífera y trasladarlos a otras áreas para que pudieran realizar tareas de valor añadido. También se consiguieron mayores niveles de consistencia gracias al uso de la automatización robótica. ARC Specialties también ha recibido el premio al sistema innovador del año 2023 de FANUC America Corporation. ¡Pueden ocurrir grandes cosas cuando automatiza con nosotros!


Vea este vídeo para saber más sobre ATI.


Haga clic aquí para ponerse en contacto con ATI y obtener más información.


Obtenga más información sobre ARC Specialties y su galardonado sistema FANUC aquí.


Haga clic aquí para obtener más información sobre los cambiadores de herramientas robóticos de ATI.

Suscríbase a nuestro boletín electrónico

País