Los cambiadores de herramientas ATI transforman el centro de diseño y pruebas de Schmalz

Publicado el junio 25, 2025

Schmalz utiliza cambiadores de herramientas robóticos de ATI en una aplicación automatizada de pruebas de diseño, lo que permite a los clientes realizar pruebas de concepto más exhaustivas y reducir el tiempo de entrega de los proyectos.

Publicado

Tiempo de lectura

Categoría

Schmalz ha implantado recientemente los cambiadores de herramientas robotizados de ATI en una nueva aplicación sostenible y automatizada de pruebas de diseño. Los resultados aportan una prueba de concepto más completa y una reducción del tiempo de entrega de los proyectos para los clientes. Es bien sabido que los productos de ATI pueden aumentar la productividad de los sistemas automatizados, pero en Schmalz esto alcanza un nivel completamente nuevo.


Cada proyecto de Schmalz es único y comienza con una evaluación completa de la aplicación existente del cliente. Históricamente, ésta es una de las tareas que más tiempo consume en el calendario del proyecto debido a su gran dependencia del trabajo manual. Desde la incorporación de los cambiadores de herramientas ATI a su célula de pruebas robotizada, Schmalz experimenta pruebas de diseño más exhaustivas y un aumento del rendimiento de los proyectos. En conjunto, estas mejoras del proceso permiten un mayor nivel de servicio al cliente.


La nueva Célula de Pruebas de Robots incluye un QC-310 Master y tres herramientas QC-310 montadas en diferentes pinzas de capas de Schmalz, que pueden pesar hasta 130 libras cada una antes de manipular ningún producto. Debido a la gran variedad de materiales utilizados por los clientes en las aplicaciones de ventosas de vacío, necesitaban un sistema que pudiera manipular desde láminas de plástico ligeras hasta componentes de automoción extremadamente pesados. El cambiador de herramientas QC-310 Heavy Duty de ATI se adaptaba tanto al tamaño de su robot FANUC de 600 kg como a las cargas impredecibles del material de prueba de sus clientes.

El primer paso en la automatización de su proceso de prueba de concepto incluyó la instalación de un gran robot FANUC para la manipulación de materiales. Esto proporcionó algunas ventajas iniciales, pero seguían teniendo que cambiar las herramientas a mano, lo que generaba tiempos de inactividad. Lee Strahler, ingeniero de aplicaciones de Schmalz, afirma: “Sin cambiadores de herramientas, tenemos que separar manualmente la herramienta del robot con pernos y tornillos de mariposa, retirar la herramienta en un carro y colocar una nueva de la misma forma. Esto es tedioso e imposible de hacer por una sola persona”

Una vista del robot FANUC de Schmalz con el Maestro QC-310 de ATI y los lados de herramientas asociados anidados en los Soportes de Herramientas.

La integración de los productos Heavy Duty Tool Changer de ATI dio a Schmalz la capacidad de manejar las cargas útiles variables del material del cliente y la transición sin problemas entre cada una de las diferentes pinzas Layer Grippers en una sola prueba. Si es necesario, pueden realizar varias pruebas para reducir y seleccionar el mejor equipo para el trabajo. El nuevo proceso reduce el tiempo de aplicación sin valor añadido y agiliza la entrega de los diseños. Strahler también señaló que el uso de los cambiadores de herramientas de ATI en la aplicación proporciona una medida adicional de seguridad al mantener a los empleados fuera de la célula robotizada.


El mayor obstáculo para la célula robotizada de pruebas de Schmalz era la falta de un programador de robots dedicado in situ. Strahler comenta: “Para poder configurarla y hacer que funcionara para nosotros, necesitábamos que el proceso de cambio de herramientas fuera rápido y fácil de programar para uno de nuestros ingenieros de aplicaciones” Continúa diciendo que el Mecanismo de Bloqueo a Prueba de Fallos incorporado, los sensores de Bloqueo y Desbloqueo fáciles de usar y la alta repetibilidad de los Cambiadores de Herramientas de ATI hicieron que estos productos fueran sencillos de implementar para un programador con menos experiencia. “Perder presión de aire y dejar caer una herramienta de varios miles de dólares no era una opción”, dice Strahler, y las características inherentes del Cambiador de Herramientas ATI ayudaron a Schmalz a evitarlo.


La instalación fue una inversión crítica que ha permitido ahorrar tiempo y dinero. Con la nueva célula de pruebas robotizada, Schmalz puede diseñar y probar más sistemas personalizados en menos tiempo y evaluar cada muestra de cliente de forma más exhaustiva. El nuevo sistema también está en consonancia con los objetivos de sostenibilidad de la empresa; está contenido en una única célula de trabajo y se pueden añadir herramientas adicionales con bastante facilidad para aumentar aún más la productividad. De hecho, Schmalz está desarrollando una herramienta especial de agarre de bolsas específicamente para servir al mercado de clientes estadounidense.


Acerca de Schmalz, Inc: Schmalz es líder del mercado mundial en automatización por vacío y soluciones ergonómicas de manipulación. Los productos de Schmalz se utilizan en todo el mundo en aplicaciones de los sectores de logística, vidrio, metal, automoción, embalaje e industria maderera.


Con un amplio asesoramiento, un enfoque innovador y una calidad de primera clase, Schmalz ofrece a sus clientes ventajas duraderas. Las soluciones inteligentes de Schmalz hacen que los procesos de producción y logística sean más flexibles y eficientes, a la vez que los preparan para la creciente tendencia hacia la digitalización.


Schmalz está representada en más de 80 países y en todos los mercados importantes. La empresa familiar cuenta con más de 1.100 empleados en su sede central de Glatten (en la región alemana de la Selva Negra) y en sus 17 filiales internacionales.


Haga clic aquí para obtener más información sobre los cambiadores de herramientas robotizados de ATI


Si desea más información sobre Schmalz, Inc, haga clic aquí.

Suscríbase a nuestro boletín electrónico

País