El sistema aplicador de cartón robotizado de PRE-TEC ofrece a los fabricantes de tableros de virutas orientadas (OSB) una forma de proteger sus productos durante el transporte y ayuda a mantener bajos los costes de inventario. PRE-TEC desarrolló una configuración innovadora para esta aplicación; los cambiadores de herramientas de ATI Industrial Automation aumentan la productividad, pero mantienen el tamaño reducido del sistema.
El sistema de PRE-TEC es conveniente para los fabricantes. Proporciona un proceso de acabado en un solo paso, con valor añadido, que ayuda a garantizar que los tableros OSB lleguen a su destino final en perfectas condiciones. Los productos OSB se distribuyen por ferrocarril, camión o barco, donde la humedad y las temperaturas extremas pueden deformar las tablas expuestas. Los fabricantes incurren en importantes gastos de devolución por tableros defectuosos, por lo que la protección de las cargas de OSB es un paso fundamental en la gestión de los costes de inventario. Antes de la implantación de este sistema, las láminas protectoras de cartón se aplicaban a mano después de la producción, si es que se utilizaban.
Los cambiadores de herramientas de ATI son esenciales para proporcionar flexibilidad a esta aplicación. Se debe suministrar energía eléctrica y aire al utillaje de final de brazo, pero la diversa selección de Módulos de Utilidad de ATI puede acomodar fácilmente estos requisitos. Lo que es aún más atractivo es que la fiabilidad de los Cambiadores de Herramientas de ATI garantiza que cada sistema producirá resultados repetibles durante millones de ciclos.
El Sistema Robótico Aplicador de Cartón cuenta con dos placas Maestra y placas Herramienta utilizadas en tándem para maximizar la productividad del robot. Un par de placas Maestra y Herramienta recoge y mantiene el cartón protector en su sitio, mientras que el otro par de placas Maestra y Herramienta lleva la grapadora hasta la carga y fija las piezas de cartón al paquete terminado. Con esta innovadora configuración, el sistema consolida dos tareas en un solo paso. El tiempo de procesamiento de cada carga es de sólo 55 segundos, mucho más eficiente que envolver los fardos a mano. El sistema se amortiza aumentando el rendimiento para los clientes y minimizando la pérdida de beneficios por inventario dañado.



Brian Clark, Ingeniero de Diseño de PRE-TEC, desarrolló el sistema aplicador de cartón. Cuando se le preguntó por qué eligieron los cambiadores de herramientas ATI, dijo: “¡Usamos productos ATI porque funcionan!” En estas aplicaciones personalizadas, hay que tener en cuenta multitud de factores: diseño, requisitos del cliente y componentes subcontratados. Para PRE-TEC, utilizar equipos ATI significa que hay una variable menos en la ecuación, y que pueden confiar en que las piezas funcionarán y durarán toda la vida útil del sistema.
Los cambiadores de herramientas de ATI complementan el proceso de acabado de configuración única de PRE-TEC proporcionando flexibilidad y fiabilidad en una sencilla solución de un solo paso. Para los fabricantes de OSB que quieren maximizar el retorno de la inversión y reducir las devoluciones de los distribuidores, ¡el Protector Lateral de Cartón tiene sentido!
Acerca de PRE-TEC: La empresa ofrece soluciones automatizadas flexibles en forma de sistemas de tecnología avanzada. Las aplicaciones PRE-TEC proporcionan mejoras en los procesos capaces de satisfacer las expectativas de velocidad, precisión, flexibilidad y rendimiento óptimo en todo tipo de entornos de fabricación y montaje.
La División de Equipos PRE-TEC suministra brazos robóticos de seis ejes, herramientas de fin de brazo construidas a medida y sistemas de transporte en forma de células de fabricación integradas para acabado, manipulación de materiales y soldadura.
Haga clic aquí para obtener más información sobre PRE-TEC.
Haga clic aquí para obtener más información sobre los cambiadores de herramientas robotizados de ATI.