Inspection automatisée avec changeurs d’outils automatiques

Publié le juin 26, 2025

Creaform rationalise l’inspection automatisée avec l’aide des changeurs d’outils ATI.

Creaform se spécialise dans les technologies portables de mesure et d’analyse 3D. Des scanneurs portatifs aux cellules d’inspection clés en main, Creaform aide ses clients à accroître la qualité et la productivité grâce à la conception et à la fabrication de produits de pointe. Les solutions d’inspection de contrôle de la qualité entièrement automatisées, telles que les nouveaux MetraSCAN 3D-R et CUBE-R, offrent aux utilisateurs polyvalence, fiabilité et rapidité sans compromettre la précision. Elles sont également entièrement mains libres, ce qui accroît la sécurité.


Le MetraSCAN 3D-R utilise un scanner optique breveté monté sur un bras robotisé pour une plus grande flexibilité ; il peut être déployé dans un nouveau système ou adapté à une application existante. Le CUBE-R pousse le concept d’automatisation encore plus loin en plaçant l’ensemble du système d’inspection dans une cellule fermée. Les deux solutions offrent aux utilisateurs une approche intégrée de l’inspection automatisée et sont idéales pour l’assurance qualité des composants automobiles et aérospatiaux.

Vue d’ensemble du MetraSCAN 3D-R de Creaform


L’inspection et la vérification des attributs tels que la forme, l’épaisseur, la coupe, l’emplacement des trous, etc. de plusieurs pièces et matériaux différents sont faciles puisque les systèmes peuvent être programmés hors ligne et étalonnés automatiquement. Le MetraSCAN 3D-R et le CUBE-R comprennent tous deux la trousse d’étalonnage automatique de Creaform, qui aide à assurer un fonctionnement sans heurts. Les utilisateurs n’ont pas à interrompre le processus pour passer d’une inspection de pièce à l’autre ou pour recalibrer l’équipement.


En utilisant le changeur d’outils QC-11 d’ATI et les supports d’outils, le kit d’autocalibrage permet à chaque système de se recalibrer avant de passer à la tâche d’inspection suivante. Le côté maître du changeur d’outils ATI est monté sur le robot. Lorsqu’il est temps d’inspecter une nouvelle pièce, le robot récupère le kit d’autocalibrage sur le support d’outils en couplant automatiquement les côtés maître et outil du changeur d’outils. Le robot met le kit d’autocalibrage en position et exécute une séquence pour optimiser les paramètres de numérisation avant de le remettre sur le support d’outils. L’application du changeur d’outils automatique d’ATI dans le kit d’autocalibrage est simple, mais significative ; elle apporte fiabilité et efficacité tout en économisant de l’espace et en augmentant la sécurité.


Les systèmes MetraSCAN 3D-R et CUBE-R offrent des solutions d’inspection totalement automatisées qui intègrent plusieurs aspects de la vérification de l’assurance qualité tout au long de la production. Les systèmes tirent parti de la puissance des machines et d’une programmation innovante pour produire des analyses 3D reproductibles des pièces et aider à gérer les problèmes de qualité potentiels en amont de la chaîne d’approvisionnement. Les données issues des inspections contribuent également à l’amélioration globale des processus en aidant à signaler les moments opportuns pour la maintenance préventive et en identifiant les défauts avant qu’ils n’atteignent les clients.


Les avantages des systèmes automatisés en matière de sécurité sont nombreux et peuvent se traduire non seulement par de meilleures conditions de travail, mais aussi par une plus grande implication dans le travail. Les systèmes MetraSCAN 3D-R et CUBE-R libèrent les travailleurs des tâches d’inspection fastidieuses et des risques potentiels en leur confiant des rôles plus engageants, tels que la programmation et la conception des systèmes. Jérôme-Alexandre Lavoie, chef de produit chez Creaform, affirme que ces produits contribuent à amorcer un changement de mentalité important dans la culture de leurs utilisateurs. « Ces systèmes encouragent les utilisateurs à se concentrer sur l’assurance qualité tout au long du processus de production », explique M. Lavoie. « Au lieu de rechercher et de contenir les défauts après qu’ils aient atteint le client, les utilisateurs de MetraScan 3D-R et de CUBE-R peuvent empêcher que ces défauts ne quittent l’usine


Au sujet de la relation entre Creaform et ATI, M. Lavoie déclare :  » Nous nous concentrons principalement sur les technologies de mesure de pointe ; il était évident que nous devions nous associer à un fournisseur d’équipement robotique fort et solide tel qu’ATI. La fiabilité des composants ATI a été parfaite jusqu’à présent. Nous sommes très heureux de cette relation et nous sommes impatients de découvrir les nouveaux produits à venir !


Grâce à une automatisation innovante, ATI et Creaform changent la façon dont le travail est effectué. L’association des compétences et de l’expérience humaines à la technologie automatisée permet d’améliorer la qualité de la production dans le secteur manufacturier. Cela permet également de maintenir la sécurité et l’engagement des personnes tout en faisant progresser la technologie de fabrication vers l’avenir.


Pour en savoir plus sur les inspections automatisées de contrôle de la qualité de Creaform, cliquez ici.


Pour plus d’informations sur les changeurs d’outils robotisés d’ATI, cliquez ici.

S’abonner à notre lettre d’information

Pays