Manutention

Les capteurs F/T d’ATI permettent à Hirebotics de mieux appréhender le travail

Publié le juin 25, 2025

Hirebotics s’est associé au développeur d’effecteurs ATI Industrial Automation et au pionnier des cobots Universal Robots (UR) pour optimiser la flexibilité et la fiabilité de leurs systèmes.

Hirebotics, basée à Nashville (TN), a pour mission de rendre l’automatisation plus accessible. Après des années passées dans l’industrie manufacturière, Hirebotics comprend qu’une solution d’automatisation va bien au-delà de l’achat de nouveaux équipements. Son modèle d’entreprise permet aux clients d’engager un robot, formé et prêt, pour effectuer un travail tout comme ils le feraient avec un employé contractuel. Les robots sont payés à la minute de travail et peuvent être licenciés s’ils ne répondent pas aux spécifications. Hirebotics permet ainsi à ses clients de tirer parti de la technologie de l’automatisation et de conserver leurs employés sans avoir à devenir eux-mêmes des experts.


Les robots et les projets d’automatisation robotique consomment beaucoup de ressources. Au-delà de l’investissement initial dans l’équipement et l’intégration, la maintenance et le soutien sont également nécessaires pendant toute la durée du projet. Selon l’ampleur de l’application, le service et l’assistance peuvent être externalisés ou devenir la responsabilité d’un employé ou d’une équipe à temps plein. Ce ne sont là que quelques-unes des raisons pour lesquelles les fabricants peuvent se sentir dépassés lorsqu’ils envisagent de recourir à la robotique.


Hirebotics soulage ses clients en prenant en charge le fardeau de ces variables inconnues. Ils conçoivent des solutions basées sur les applications uniques de leurs clients, sélectionnent l’équipement adéquat et le programment pour qu’il exécute la tâche requise. Ils assurent également l’entretien et le dépannage de tous leurs robots sur le terrain. L’ensemble de la flotte est connecté au cloud, ce qui signifie que les processus peuvent être surveillés et contrôlés de n’importe où. Les clients peuvent également donner un nom à leurs robots. Hirebotics estime que ce niveau de personnalisation aide les employés à s’engager de manière positive dans la nouvelle technologie. Le haut degré de visibilité, ainsi que des années d’expérience dans divers aspects de l’automatisation de la fabrication, permettent à Hirebotics d’apporter des solutions automatisées sur mesure – ainsi qu’une maintenance et une assistance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 – à la portée de nombreuses entreprises manufacturières.


Si les solutions automatisées ont quelque chose en commun, c’est qu’elles sont toutes sujettes à des défis inattendus. Hirebotics s’est associée au développeur d’effecteurs ATI Industrial Automation et au pionnier des cobots Universal Robots (UR) pour optimiser la flexibilité et la fiabilité de leurs systèmes. Dans la région de Los Angeles, Troy CSL a loué un Universal Robot équipé d’une pince personnalisée Hirebotics et du capteur de force/couple Axia80 d’ATI. Le robot, qu’ils ont baptisé « Brobot », effectue un travail complexe de maintenance de machines.


L’objectif de cette application particulière était de rationaliser les besoins en équipement et de maximiser l’enveloppe de travail en demandant au robot d’effectuer de nombreuses tâches, telles que l’ouverture et la fermeture d’une porte et le chargement et le déchargement de différents types de pièces, à l’aide d’un seul effecteur. Cet effecteur devrait manipuler des objets et posséder un sens du toucher dynamique pour exécuter le processus avec succès. Si seulement les robots pouvaient sentir..


L’Axia80 d’ATI, monté entre le poignet du robot et la pince, fournit un lien entre le robot et son environnement. Les capteurs ATI F/T sont optimisés pour une grande exactitude et une grande précision avec un taux d’échantillonnage de données rapide. Ils permettent au robot UR10 de sentir et de réagir rapidement aux changements de son environnement tout en gérant parfaitement l’espace de travail restreint. L’Axia80 permet au robot de faire la différence entre la prise d’une poignée de porte et celle d’une pièce, de détecter d’infimes variations entre des pièces de matériaux différents et de positionner correctement la pièce dans la machine.


Matt Bush, cofondateur de Hirebotics, déclare à propos du capteur F/T d’ATI : « Cette tâche spécifique exigeait que la pince intègre un décalage de 90° afin de minimiser l’espace de travail occupé par le poignet du robot. L’Axia80 s’en est chargé sans problème » Pour un directeur d’usine, c’est le meilleur scénario possible et, à ce jour, « Brobot » est toujours heureux d’être employé à l’usine CSL de Troy.


Pour mener à bien un nouveau projet d’automatisation en interne, il faut gérer avec succès plusieurs variables et avoir une certaine connaissance de la technologie de l’automatisation. Pour de nombreuses entreprises de fabrication, un projet de cette ampleur semble irréaliste. Hirebotics conçoit, déploie et entretient chacune de ses solutions robotiques, ce qui permet à ses clients d’utiliser plus efficacement leur temps et leur argent. Leurs objectifs sont en ligne directe avec les priorités de leurs clients : réaliser des solutions automatisées et sans intervention qui fonctionnent ! Au cas où vous vous poseriez la question, les robots ne remplacent pas les travailleurs humains. Au contraire, ils prennent en charge des tâches dangereuses et répétitives, tandis que les ouvriers sont promus à des postes qui font appel à leurs connaissances et à leur expérience.




Lorsqu’on lui demande pourquoi Hirebotics préfère travailler avec les capteurs F/T d’ATI, M. Bush répond : « La raison pour laquelle nous avons finalement choisi l’Axia80 est la précision des relevés de force » Il explique que le capteur à résolution fine est extrêmement précis : « Si nous voulons cibler deux newtons, c’est exactement ce que nous obtenons ! Bush confirme que Hirebotics a intégré l’Axia80 dans une variété d’applications mesurant moins de dix newtons (ou environ 1,01 kilogramme de force) avec beaucoup de succès.

Capteur de force/couple ATI Axia-80

Hirebotics rend les solutions collaboratives automatisées accessibles en tirant parti de son expertise avec des produits de confiance de fournisseurs tels qu’ATI et Universal Robots. « Brobot » et d’autres solutions de Hirebotics utilisant les capteurs de force/couple d’ATI exécutent habilement des processus complexes en utilisant le sens du toucher. Ces robots permettent aux clients de divers secteurs de la fabrication de tirer parti de l’automatisation sans avoir à devenir des experts, à licencier des employés ou à faire d’importants investissements en capital. L’avenir de la fabrication déploie la technologie de l’automatisation pour que les gens puissent travailler plus intelligemment et en toute sécurité. Avec l’aide des produits d’ATI et d’UR, Hirebotics fait le gros du travail pour que ses clients puissent rester concentrés sur les tâches à accomplir.


Pour plus d’informations sur Hirebotics, cliquez ici.


Pour plus d’informations sur l’Axia80, cliquez ici.


Pour plus d’informations sur les capteurs de force/couple d’ATI, cliquez ici.


Cliquez ici pour demander des informations supplémentaires à notre équipe d’administration des ventes.

S’abonner à notre lettre d’information

Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.
Pays