les outils d’ébavurage iA-ROBOTICS et ATI donnent un nouvel élan à la fabrication des roues

Publié le juin 26, 2025

iA Robotics utilise des outils d’ébavurage ATI pour rationaliser l’ébavurage des roues et réduire les pièces mises au rebut.

Nous avons tous entendu l’expression « travailler plus intelligemment, pas plus dur », mais Saksit Suetrong, PDG et propriétaire de iA-ROBOTICS, lui donne un tout nouveau sens. Développant et intégrant des solutions de fabrication optimisées, iA-ROBOTICS est spécialisée dans les systèmes d’automatisation robotique intelligents. Le groupe d’ingénierie basé en Californie est également un intégrateur agréé FANUC de niveau 4 et le seul intégrateur de service certifié sur la côte ouest. Suetrong et son équipe chez iA-ROBOTICS s’efforcent de faire de l’impossible une réalité grâce à la robotique et à l’automatisation sur mesure.


Récemment, iA-ROBOTICS a utilisé les outils d’ébavurage à conformité radiale d’ATI pour changer la façon dont les fabricants de roues en aluminium fabriquent leurs produits. La fabrication des roues utilise à la fois des processus manuels et mécaniques. Un défi constant auquel les fabricants sont confrontés est de recruter et de retenir des travailleurs qualifiés pour effectuer les tâches manuelles fastidieuses. L’une de ces tâches est l’élimination des bavures sur les pièces moulées des roues. Connu également sous le nom d’ébavurage, ce processus exige des opérateurs qu’ils manipulent à la main des équipements lourds pendant des heures. En plus d’être monotone, le matériau d’alliage souple et les spécifications du produit fini exigent également un haut niveau de précision. Dans une telle situation, de nombreux problèmes peuvent survenir et perturber le flux de production. La fatigue des opérateurs, les incohérences dues au manque de formation et d’autres exemples d’erreurs humaines aboutissent à une seule chose : l’arrêt du processus.


L’ébavurage est l’une des étapes finales du processus de fabrication des roues. Si une unité présente un problème ou un défaut à ce stade, elle doit généralement être mise au rebut. IA-ROBOTICS optimise ce processus manuel avec les robots FANUC et les outils d’ébavurage ATI. L’association de la précision et de la répétabilité des outils d’ébavurage ATI à faible entretien avec un robot industriel permet aux opérateurs de se concentrer sur des tâches plus spécialisées, élimine de nombreux problèmes de sécurité et, surtout, augmente les capacités de production.

L’outil d’ébavurage RC-300 d’ATI ébavure une roue automobile.

Suetrong et son équipe d’ingénieurs chez iA-ROBOTICS ont exploré plusieurs options d’ébavurage sur le marché, mais ils ont finalement choisi les outils d’ébavurage à conformité radiale RC-300 d’ATI. Suetrong a indiqué que la qualité des produits d’ATI, la technologie conforme et l’assistance ont fait du RC-300 l’outil idéal pour ce travail. Il déclare : « L’environnement est très difficile. L’air est contaminé. Il y a du liquide de refroidissement, du smog provenant du processus d’usinage. Nous avons effectué des tests de production réels en utilisant l’outil d’ébavurage ATI et il a prouvé qu’il fonctionnait dans cet environnement » Il ajoute qu’il n’y a pas eu un seul problème de maintenance au cours des huit derniers mois de production de son client.


matei Lichti, concepteur d’applications chez iA-ROBOTICS, déclare : « Le meilleur outil que nous ayons trouvé est l’outil d’ébavurage à conformité radiale d’ATI, qui nous a permis de couper le matériau le plus mou tout en conservant la qualité et l’esthétique requises. Nous avons une tolérance spécifique et l’outil d’ébavurage à conformation radiale nous permet de contrôler cette force »

Photo de famille de la gamme d’outils d’ébavurage à conformité radiale d’ATI.

Le partenariat avec ATI Industrial Automation a aidé iA-ROBOTICS à multiplier par deux la production de ses clients fabricants de roues. En transformant des processus fastidieux en cycles de production 24/7, iA-ROBOTICS est en train de remodeler l’industrie. L’entreprise voit un avenir pour des systèmes d’ébavurage automatisés similaires dans les secteurs de l’aérospatiale et de la fabrication de meubles.


Cliquez ici pour plus d’informations sur iA-ROBOTICS.


Cliquez ici pour plus d’informations sur nos outils d’ébavurage robotisés.

S’abonner à notre lettre d’information

Pays