ROBOTIQUE ET AUTOMATISATION

Un robot, des processus multiples, pas de problème

Publié le juin 25, 2025

Les modules servo du changeur d’outils fonctionnaient parfaitement avec le servomoteur FANUC de l’un des effecteurs finaux et comprenaient un connecteur intégré pour un module de batterie afin de maintenir l’encodeur du servo sous tension lorsque l’outil était déconnecté, ce qui permettait une réactivation rapide du servo lors du ramassage de l’outil, plutôt que d’avoir…

Le robot de SDC Automation travaille plus intelligemment en utilisant des changeurs d’outils robotisés et des modules utilitaires

Lorsque nos clients résolvent des problèmes d’ingénierie complexes pour leurs clients en utilisant nos outils en bout de bras (EOAT), ils démontrent non seulement la polyvalence de nos produits, mais ils nous rappellent que le succès d’un système ne dépend pas seulement de la qualité des outils utilisés, mais aussi de l’intégrité de la conception du système.


À Concord, dans l’Ohio, Steven Douglas Corp. (SDC Automation) travaille en partenariat avec ses clients pour développer des systèmes automatisés sur mesure depuis plus de 25 ans et s’efforce de dépasser toutes les normes qu’ils ont établies en améliorant la sécurité et l’efficacité de chacune des applications qui leur sont confiées.

Lorsque SDC a été récemment chargé de mettre au point un processus de fabrication à grande échelle avec un encombrement réduit, capable d’accueillir des pièces de différentes tailles et d’effectuer plusieurs tâches, Dan Garr, ingénieur mécanicien et électricien de SDC, savait qu’ils auraient besoin d’un changeur d’outils de grande capacité avec une variété de modules utilitaires supplémentaires pour répondre aux exigences. L’automatisation des machines peut être rationalisée en utilisant un seul robot pour plusieurs processus et l’équipe de SDC a personnalisé trois composants ATI différents pour qu’ils fonctionnent si bien dans le système robotique que le client en a déjà commandé un autre.


Le changeur d’outils qu’ils ont choisi est un changeur d’outils robotisé ATI QC-160, qui fonctionne parfaitement avec les servomoteurs FANUC. Dan a déclaré : « Le changeur d’outils QC-160 a permis d’obtenir très facilement l’alimentation et les signaux exacts nécessaires vers et depuis l’effecteur final, et le connecteur du module électrique R19, qui comporte des câbles intégrés pour les capteurs de verrouillage/déverrouillage, a simplifié le processus de câblage. La prise d’un outil avec un robot à 6 axes est facilitée par le fait que les changeurs d’outils ATI ont une bonne avance lors de l’accouplement, ce qui permet de légers désalignements »

Les modules servo du changeur d’outils fonctionnaient parfaitement avec le servomoteur FANUC sur l’un des effecteurs finaux et comprenaient un connecteur intégré pour un module de batterie afin de maintenir l’encodeur du servo sous tension lorsque l’outil était déconnecté, ce qui permettait une réactivation rapide du servo lors de la prise de l’outil, plutôt que d’avoir à le réenclencher à chaque fois.

Votre installation dispose-t-elle d’un robot qui n’effectue qu’une seule tâche ? Maximisez l’investissement fait dans ce robot en utilisant les produits ATI et des intégrateurs comme SDC Automation pour vous aider à configurer un système qui permettra à votre entreprise, et à votre équipement, d’être plus efficace.


A propos de SDC Automation : Steven Douglas Corporation (SDC Automation), situé dans le nord-est de l’Ohio, conçoit et construit des machines automatisées sur mesure et soutient les processus de fabrication dans le monde entier. Depuis 1998, l’équipe de SDC Automation gère chaque projet depuis la conception jusqu’à l’installation, l’entretien et la maintenance. SDC Automation a établi des partenariats durables avec ses clients et ses fournisseurs et continue à développer des solutions innovantes. Ses méthodes de résolution des problèmes combinent une ingénierie créative et une technologie éprouvée pour construire des machines sur mesure. Ils sont spécialisés dans les machines automatisées d’assemblage et de traitement, de test et d’inspection et de manutention dans un large éventail d’industries.


Contactez-nous pour obtenir plus d’informations.


Cliquez ici pour en savoir plus sur nos changeurs d’outils robotisés.


Cliquez ici pour lire l’étude de cas de SDC Automation.

S’abonner à notre lettre d’information

Pays