I cambiautensili ATI e la SmartCell di Comau trasformano l’assemblaggio flessibile in realtà

Pubblicato il Giugno 27, 2025

Comau utilizza i cambiautensili ATI per ridurre i costi del 40%.

Pubblicato

Tempo di lettura

Categoria

Nel clima produttivo odierno abbiamo bisogno di tecnologie e sistemi che ci permettano di allineare la capacità produttiva alla domanda altamente dinamica del mercato. Questo è stato difficile per le linee di assemblaggio tradizionali, che possono accogliere solo un numero relativamente piccolo di varianti di modelli. Fin dai primi anni del 1900 i processi di assemblaggio sono stati organizzati in ordine sequenziale, senza alcuna flessibilità nella quantità di produzione e nei tempi di investimento. La catena di montaggio inventata da Henry Ford è una strategia di produzione obsoleta e costosa, che prevede l’uso di tutto o niente. Oggi la flessibilità dell’assemblaggio è una realtà, non solo in termini di variazioni di prodotto, ma anche di volumi di produzione e di capitale di investimento. Comau LLC ha sviluppato un’architettura di macchine di assemblaggio chiamata SmartCell che fa proprio questo. Il sistema SmartCell è stato sviluppato per allineare la capacità produttiva alla domanda del mercato. Questo garantisce al cliente flessibilità di investimento, flessibilità di produzione e flessibilità di prodotto. Inoltre, migliora la velocità di commercializzazione e riduce i costi fissi e variabili.


SmartCell è un robot a portale di grandi dimensioni con un sistema centrale di posizionamento dei pallet e due assi verticali mobili, anziché uno. Al posto di un singolo, dedicato, dispositivo finale che cambia solo quando si realizza un nuovo modello, ogni braccio del robot è dotato di un cambio utensile ATI, in modo che i dispositivi finali possano essere scambiati continuamente durante la sequenza di assemblaggio. Gli effettivi sono montati su speciali piastre portautensili compatte, o “scatole di scarpe”, che si trovano all’interno della cella. La SmartCell può contenere dieci utensili a scatola di scarpe. Con due bracci di utensili, uno è sempre in funzione, mentre l’altro si riconfigura per la fase successiva della sequenza. La produzione è continua e ininterrotta.

Implementando le SmartCell, i produttori possono ridurre drasticamente i costi. Rispetto a una linea di assemblaggio tradizionale, i costi fissi e variabili possono essere ridotti del 40%, lo spazio a terra del 60% e il numero di componenti di automazione del 75%. Numeri impressionanti sotto ogni punto di vista.


I cambiautensili robotizzati ATI offrono la flessibilità necessaria per cambiare automaticamente gli effettivi finali o altri utensili periferici. Questi cambiautensili sono progettati per funzionare in modo affidabile per milioni di cicli a carico nominale, mantenendo una ripetibilità estremamente elevata. Per questo motivo, il cambio utensili ATI è diventato il numero uno in tutto il mondo.


Maggiori informazioni su Comau LLC qui.


Maggiori informazioni sui nostri cambiautensili robotizzati qui.

Iscriviti alla nostra newsletter

Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato.
Paese