Ispezione automatizzata con cambi utensili automatici

Pubblicato su Giugno 26, 2025

Creaform ottimizza l’ispezione automatizzata con l’aiuto dei cambiautensili ATI.

Pubblicato

Tempo di lettura

Categoria

Creaform è specializzata in tecnologie di misura e analisi 3D portatili. Dagli scanner portatili alle celle di ispezione chiavi in mano, Creaform aiuta i suoi clienti ad aumentare la qualità e la produttività attraverso la progettazione e la realizzazione di prodotti all’avanguardia. Le soluzioni di ispezione completamente automatizzate per il controllo qualità, come i nuovi MetraSCAN 3D-R e CUBE-R, offrono agli utenti versatilità, affidabilità e velocità senza compromettere la precisione. Inoltre, sono completamente prive di mani, il che aumenta la sicurezza.


Il MetraSCAN 3D-R utilizza uno scanner ottico brevettato montato su un braccio robotico per una maggiore flessibilità; può essere installato in un nuovo sistema o adattato a un’applicazione esistente. Il CUBE-R porta il concetto di automazione ancora più in là, collocando l’intero sistema di ispezione in una cella chiusa. Entrambe le soluzioni offrono agli utenti un approccio integrato all’ispezione automatizzata e sono ideali per il controllo qualità dei componenti automobilistici e aerospaziali.

Immagine generale del MetraSCAN 3D-R di Creaform


L’ispezione e la verifica di attributi come la forma, lo spessore, l’assetto, la posizione dei fori, ecc. di più parti e materiali diversi è facile, poiché i sistemi possono essere programmati offline e calibrati automaticamente. MetraSCAN 3D-R e CUBE-R includono entrambi il kit di autocalibrazione Creaform, che aiuta a far funzionare le cose senza intoppi. Gli utenti non devono interrompere il processo per passare dall’ispezione di un pezzo a quella successiva o per ricalibrare l’apparecchiatura.


Utilizzando il cambio utensili e i supporti per utensili QC-11 di ATI, il kit di autocalibrazione consente a ciascun sistema di ricalibrarsi prima di passare al lavoro di ispezione successivo. Il lato master del cambio utensili ATI è montato sul robot. Quando è il momento di ispezionare un nuovo pezzo, il robot preleva il kit di autocalibrazione dal supporto utensili accoppiando automaticamente il lato master e il lato utensili del cambiautensili. Il robot sposta il kit di autocalibrazione in posizione ed esegue una sequenza per ottimizzare i parametri di scansione prima di riportarlo al banco utensili. L’applicazione del cambio utensile automatico di ATI nel kit di autocalibrazione è semplice, ma significativa: garantisce affidabilità ed efficienza, risparmiando spazio e aumentando la sicurezza.


MetraSCAN 3D-R e CUBE-R offrono soluzioni di ispezione totalmente automatizzate che integrano molteplici aspetti della verifica della qualità durante la produzione. I sistemi sfruttano la potenza delle macchine e la programmazione innovativa per produrre analisi 3D ripetibili dei pezzi e aiutare a gestire potenziali problemi di qualità a monte della catena di fornitura. I dati ricavati dalle ispezioni contribuiscono anche al miglioramento generale dei processi, aiutando a segnalare i momenti più opportuni per la manutenzione preventiva e a identificare i difetti prima che arrivino ai clienti.


I vantaggi dei sistemi automatizzati in termini di sicurezza sono numerosi e possono portare non solo a migliori condizioni di lavoro, ma anche a livelli più elevati di coinvolgimento sul lavoro. I sistemi MetraSCAN 3D-R e CUBE-R liberano i lavoratori da noiose attività di ispezione e da potenziali rischi, spostandoli in ruoli più coinvolgenti, come la programmazione e la progettazione del sistema. Jerome-Alexandre Lavoie, Product Manager di Creaform, afferma che questi prodotti contribuiscono ad avviare un significativo cambiamento di mentalità nella cultura degli utenti. “Questi sistemi incoraggiano gli utenti a concentrarsi sulla ‘Garanzia di Qualità’ durante l’intero processo di produzione”, afferma Lavoie. “Invece di inseguire e contenere i difetti dopo che hanno raggiunto il cliente, gli utenti di MetraScan 3D-R e CUBE-R possono evitare che i difetti lascino lo stabilimento”


Per quanto riguarda il rapporto Creaform-ATI, Lavoie afferma: “Il nostro obiettivo principale sono le tecnologie di misura all’avanguardia; era chiaro che dovevamo collaborare con un fornitore di apparecchiature robotiche forte e solido come ATI. L’affidabilità dei componenti ATI è stata finora perfetta. Siamo molto soddisfatti di questo rapporto e non vediamo l’ora che arrivino i nuovi prodotti!”


Grazie all’automazione innovativa, sia ATI che Creaform stanno cambiando il modo in cui il lavoro viene svolto. Sfruttare l’abilità e l’esperienza umana con la tecnologia automatizzata consente di ottenere un livello più elevato di qualità della produzione. Inoltre, contribuisce a mantenere le persone sicure e impegnate e a far progredire la tecnologia di produzione verso il futuro.


Per ulteriori informazioni sulle ispezioni di controllo qualità automatizzate di Creaform, fare clic qui.


Per ulteriori informazioni sui cambiautensili robotizzati di ATI, fare clic qui.

Iscriviti alla nostra newsletter

Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato.
Paese