gli strumenti di sbavatura di iA-ROBOTICS e ATI danno una nuova svolta alla produzione di ruote

Pubblicato su Giugno 26, 2025

iA Robotics impiega gli strumenti di sbavatura ATI per ottimizzare la sbavatura delle ruote e ridurre gli scarti.

Pubblicato

Tempo di lettura

Categoria

Tutti abbiamo sentito la frase “lavorare in modo più intelligente, non più difficile”, ma Saksit Suetrong, CEO e proprietario di iA-ROBOTICS, le dà un significato completamente nuovo. Sviluppando e integrando soluzioni di produzione ottimizzate, iA-ROBOTICS è specializzata in sistemi di automazione robotica intelligente. Il gruppo di ingegneri con sede in California è anche un integratore autorizzato FANUC di livello 4 e l’unico integratore di assistenza certificato della costa occidentale. Suetrong e il suo team di iA-ROBOTICS si impegnano a trasformare l’impossibile in realtà attraverso la robotica e l’automazione personalizzate.


Di recente, iA-ROBOTICS sta utilizzando gli strumenti di sbavatura radialmente compatibili di ATI per cambiare il modo in cui i produttori di ruote in alluminio fabbricano i loro prodotti. La produzione di ruote utilizza processi sia manuali che meccanici. Una sfida costante che i produttori devono affrontare è quella di reclutare e mantenere manodopera qualificata per eseguire le noiose attività manuali. Uno di questi compiti è la rimozione del materiale di sfaldamento dalle fusioni delle ruote. Conosciuto anche come sbavatura, questo processo richiede che gli operatori manipolino attrezzature pesanti a mano per ore e ore. Non solo è monotono, ma il materiale in lega morbida e le specifiche del prodotto finito richiedono anche un alto livello di precisione. In una situazione come questa, sono molte le cose che possono andare storte e interrompere il flusso del prodotto. L’affaticamento dell’operatore, le incongruenze dovute alla mancanza di formazione e altri casi di errore umano si sommano a una cosa: i tempi di fermo del processo.


La sbavatura è una delle fasi finali del processo di produzione delle ruote, quindi se un’unità presenta un problema o un difetto in questa fase, di solito deve essere rottamata. Questo può comportare un aumento dei costi delle materie prime e dei prodotti finiti per il produttore. iA-ROBOTICS ottimizza questo processo manuale con i robot FANUC e gli strumenti di sbavatura ATI. L’abbinamento della precisione e della ripetibilità degli utensili di sbavatura ATI a bassa manutenzione con un robot industriale consente agli operatori di concentrarsi su attività più specializzate, elimina molti problemi di sicurezza e, soprattutto, aumenta le capacità produttive.

L’utensile di sbavatura RC-300 di ATI sbavando una ruota automobilistica.

Suetrong e il suo team di ingegneri di iA-ROBOTICS hanno esplorato diverse opzioni di sbavatura presenti sul mercato, ma alla fine hanno scelto l’utensile di sbavatura RC-300 di ATI, a comportamento radiale. Suetrong ha indicato che la qualità del prodotto, la tecnologia conforme e l’assistenza di ATI hanno reso l’RC-300 ideale per questo lavoro. Dice: “L’ambiente è molto difficile. C’è contaminazione nell’aria. C’è il refrigerante, c’è lo smog del processo di lavorazione. Abbiamo eseguito test di produzione reali utilizzando l’utensile di sbavatura ATI e abbiamo dimostrato che funziona in quell’ambiente” E continua dicendo che non hanno avuto un solo problema di manutenzione negli ultimi 8 mesi di produzione dei loro clienti.


matei Lichti, Application Designer di iA-ROBOTICS, afferma: “Lo strumento migliore che abbiamo trovato è stato il Radially-Compliant Deburring Tool di ATI, che ci ha permesso di tagliare il materiale più morbido ma anche di mantenere la qualità e l’estetica richieste. Abbiamo una tolleranza specifica e l’utensile per la sbavatura radiale ci permette di controllare la forza”

Foto di famiglia della linea di sbavatori radiali di ATI.

La collaborazione con ATI Industrial Automation ha aiutato iA-ROBOTICS a raddoppiare la produzione dei suoi clienti produttori di ruote. Trasformando processi faticosi in cicli di produzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, iA-ROBOTICS sta ridisegnando il settore. L’azienda vede un futuro per sistemi di sbavatura automatizzati simili anche nei settori aerospaziale e della produzione di mobili.


Cliccare qui per maggiori informazioni su iA-ROBOTICS.


Cliccare qui per maggiori informazioni sui nostri utensili di sbavatura robotizzati.

Iscriviti alla nostra newsletter

Paese