Acieta e ATI rendono più facile la lavorazione del metallo

Pubblicato su Giugno 26, 2025

Il cambio automatico degli utensili e il passaggio delle utenze forniti dai prodotti ATI consentono a RIBS di essere un sistema veramente a mani libere e riducono il numero di lavoratori necessari. I dipendenti che prima si occupavano delle presse piegatrici a mano possono ora monitorare il processo automatizzato da una distanza di sicurezza.

Pubblicato

Tempo di lettura

Categoria

L’integratore di automazione Acieta ha sviluppato un nuovo sistema che consente ai produttori di metalli di medie e alte dimensioni di ridurre i costi e compensare la carenza di manodopera. La soluzione di piegatura roboticamente integrata (RIBS) impiega l’automazione robotica per la gestione delle presse piegatrici. Un braccio robotico equipaggiato con i cambiautensili ATI presenta i pezzi alla pressa e fornisce un metodo per cambiare automaticamente gli utensili della pressa piegatrice. Acieta e ATI aiutano i clienti ad aumentare la produttività e la flessibilità delle loro presse piegatrici e a ridurre i problemi di sicurezza associati alla gestione manuale delle macchine.


Acieta comprende la necessità di sistemi robotizzati nell’industria della fabbricazione dei metalli, in quanto i suoi clienti hanno sempre più difficoltà a trovare e mantenere lavoratori. La carenza di manodopera nelle industrie manifatturiere è un problema su due fronti: spesso si tratta di lavori pericolosi e ripetitivi, e le persone lasciano la forza lavoro più velocemente di quanto possano essere sostituite. Questo nuovo sistema modulare di piegatura delle presse piegatrici capitalizza i punti di forza di Acieta e ATI. Il robot lavora in prossimità della pressa piegatrice per completare i processi ad alta intensità di lavoro, mentre gli operai si dedicano a compiti di valore più elevato, spesso più coinvolgenti e che li tengono lontani dai rischi.


Il cambio automatico degli utensili e il passaggio delle utenze forniti dai prodotti ATI consentono a RIBS di essere un sistema veramente a mani libere e riducono il numero di lavoratori necessari. I dipendenti che prima si occupavano delle presse piegatrici a mano possono ora monitorare il processo automatizzato da una distanza di sicurezza. Altri sono passati a ruoli che sfruttano le loro competenze, come l’ispezione della qualità, il controllo dei processi e la programmazione dei robot. RIBS è una soluzione estremamente versatile che riduce l’interazione uomo-macchina e aumenta la sicurezza e l’efficienza operativa.


Il sistema RIBS può essere configurato su misura per ogni applicazione. Per alcuni clienti Acieta è la prima volta che si avvicinano alla robotica. Sapere di poter scegliere tra i prodotti affidabili e versatili di ATI aiuta Acieta a semplificare il processo di progettazione. Possono ottenere tutto ciò che serve per equipaggiare l’estremità del robot da un unico fornitore affidabile!


Tyler Acheson, Business Development Coordinator di Acieta, afferma: “Abbiamo utilizzato un’ampia gamma di Tool Changer ATI su robot FANUC di dimensioni comprese tra 10 e 1200 kg. La possibilità di alimentare il segnale di potenza, l’aria pneumatica e le linee del vuoto attraverso il cambio utensile è un enorme vantaggio. Grazie alla vasta scelta di cambiautensili e moduli di utilità di ATI, Acieta ha la libertà di personalizzare ogni sistema RIBS per ambienti applicativi specifici”

Immagini per gentile concessione di Acieta


Secondo Acheson, “l’uso del software di programmazione offline, mentre il robot è ancora in produzione, rende facile l’aggiunta di nuovi pezzi da formare nel sistema” Per cambiare gli utensili all’interno della pressa piegatrice o per utilizzare diversi tipi di utensili a fine braccio per gestire il materiale nella pressa, è possibile aggiungere ulteriori Tool Changers per aumentare la produttività del robot. I moduli di utilità di ATI diversificano ulteriormente il RIBS, consentendo di passare all’applicazione, attraverso il Tool Changer, praticamente qualsiasi utilità immaginabile. Ciò offre ai produttori la massima flessibilità per reagire rapidamente ai cambiamenti del mercato e incrementa i profitti consentendo cicli di produzione più lunghi con tempi di cambio ridotti.

Immagini per gentile concessione di Acieta

La selezione di un fornitore di cambiautensili è stata un processo semplice per Acieta. Acheson ricorda: “Gli addetti ai lavori non lo chiamano ‘cambio utensili robotizzato’, ma ‘ATI’” La rinomata tecnologia di cambio utensili e l’ampia offerta di moduli di utilità di ATI facilitano la configurazione personalizzata delle applicazioni robotiche. Per gli integratori come Acieta, questo è fondamentale per garantire alti livelli di servizio e soddisfazione dei clienti.


Informazioni su Acieta: Leader nel settore della robotica da 35 anni, Acieta fornisce un’ampia gamma di soluzioni e servizi di automazione robotica per l’industria manifatturiera. Con sedi a Pewaukee, Wisconsin, e Council Bluffs, Iowa, Acieta ha integrato più di 4.500 sistemi di automazione per clienti in tutti gli Stati Uniti, Messico e Canada.


Nell’ambito della sua missione di vero e proprio partner della sua clientela, Acieta si impegna a risolvere le sfide che tutti i produttori devono affrontare, come la riduzione dei costi, l’aumento della produttività e la soluzione delle carenze di manodopera. Servendo la maggior parte dei segmenti produttivi, Acieta ha 130 dipendenti in tutti gli Stati Uniti e si impegna a creare un futuro positivo per l’industria manifatturiera nordamericana.


Per ulteriori informazioni su Acieta, fare clic qui.


Per ulteriori informazioni sui cambiautensili ATI, fare clic qui.

Iscriviti alla nostra newsletter

Paese