Movimentazione dei materiali

I sensori ATI F/T offrono a Hirebotics una migliore percezione del lavoro

Pubblicato su Giugno 25, 2025

Hirebotics ha stretto una collaborazione con ATI Industrial Automation, leader nello sviluppo di end-effector, e con Universal Robots (UR), pioniere dei cobot, per ottimizzare la flessibilità e l’affidabilità dei loro sistemi.

Hirebotics di Nashville, TN, ha la missione di rendere l’automazione più accessibile. Dopo anni di esperienza nel settore manifatturiero, Hirebotics è consapevole che una soluzione di automazione va ben oltre l’acquisto di nuove attrezzature. Il loro modello commerciale consente ai clienti di noleggiare un robot, addestrato e pronto, per svolgere un lavoro proprio come se fosse un dipendente a contratto. I robot vengono pagati per ogni minuto di lavoro e possono essere licenziati se non svolgono un lavoro conforme alle specifiche. In questo modo, Hirebotics permette ai suoi clienti di trarre vantaggio dalla tecnologia di automazione e di trattenere i dipendenti senza dover diventare essi stessi degli esperti.


I robot e i progetti di automazione robotica richiedono molte risorse. Oltre all’investimento iniziale per le apparecchiature e l’integrazione, sono necessari anche la manutenzione e l’assistenza per tutta la durata del progetto. A seconda della portata dell’applicazione, l’assistenza e il supporto possono essere esternalizzati o diventare responsabilità di un dipendente o di un team a tempo pieno. Questi sono solo alcuni dei motivi per cui i produttori possono essere sopraffatti quando prendono in considerazione un progetto di robotica.


Hirebotics alleggerisce la pressione dei clienti, assumendosi l’onere di queste variabili sconosciute. Progetta soluzioni basate sulle applicazioni uniche dei clienti, seleziona l’apparecchiatura giusta e la programma per eseguire il compito richiesto. Inoltre, si occupano della manutenzione e della risoluzione dei problemi di tutti i loro robot sul campo. L’intera flotta è connessa al cloud, il che significa che i processi possono essere monitorati e controllati da qualsiasi luogo. I clienti possono anche dare il nome ai loro robot. Hirebotics ritiene che questo livello di personalizzazione aiuti i dipendenti a confrontarsi con la nuova tecnologia in modo positivo. L’elevato grado di visibilità e gli anni di esperienza in vari aspetti dell’automazione manifatturiera consentono a Hirebotics di portare soluzioni automatizzate progettate su misura, oltre alla manutenzione e all’assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, alla portata di molte aziende manifatturiere.


Se le soluzioni automatizzate hanno qualcosa in comune, è che sono tutte soggette a sfide inaspettate. Hirebotics ha collaborato con ATI Industrial Automation, azienda leader nello sviluppo di dispositivi finali, e con Universal Robots (UR), pioniere dei cobot, per ottimizzare la flessibilità e l’affidabilità dei propri sistemi. Nell’area di Los Angeles, Troy CSL ha noleggiato un Universal Robot dotato di una pinza personalizzata Hirebotics e del sensore Axia80 Force/Torque (F/T) di ATI. Il robot, che è stato chiamato “Brobot”, svolge un complesso lavoro di manutenzione delle macchine.


L’obiettivo di questa particolare applicazione era quello di semplificare le esigenze di equipaggiamento e di massimizzare l’area di lavoro, facendo in modo che il robot completasse molti compiti, come l’apertura e la chiusura di una porta e il carico e lo scarico di diversi tipi di pezzi, con un unico dispositivo finale. Per eseguire il processo con successo, il dispositivo finale deve manipolare gli oggetti e possedere un senso dinamico del tatto. Se solo i robot potessero sentire..


L’Axia80 di ATI, montato tra il polso e la pinza del robot, fornisce un collegamento tra il robot e l’ambiente circostante. I sensori ATI F/T sono ottimizzati per garantire un’elevata accuratezza e precisione con una rapida frequenza di campionamento dei dati. Consentono al robot UR10 di percepire e reagire rapidamente ai cambiamenti dell’ambiente circostante, gestendo in modo impeccabile lo spazio di lavoro ristretto. L’Axia80 consente al robot di distinguere tra la presa di una maniglia e quella di un pezzo, di rilevare le minime variazioni tra pezzi di materiali diversi e di posizionare correttamente il pezzo nella macchina.


Matt Bush, co-fondatore di Hirebotics, dice del sensore F/T di ATI: “Questo lavoro specifico richiedeva che la pinza incorporasse un offset di 90° per ridurre al minimo l’area di lavoro occupata dal polso del robot. L’Axia80 ha gestito la situazione senza problemi” Per un direttore di stabilimento, questo è lo scenario migliore e, ad oggi, “Brobot” è ancora felicemente impiegato presso lo stabilimento CSL di Troy.


Il completamento di un nuovo progetto di automazione all’interno dell’azienda richiede una gestione efficace di diverse variabili e una certa conoscenza della tecnologia di automazione. Per molte aziende manifatturiere, un progetto di questa portata sembra irrealistico. Hirebotics progetta, implementa e mantiene ogni sua soluzione robotica, consentendo ai clienti di fare un uso più efficiente del loro tempo e del loro denaro. I loro obiettivi sono direttamente in linea con le priorità dei loro clienti: ottenere soluzioni automatizzate a mani libere che funzionino! Se ve lo state chiedendo, i robot non sostituiscono i lavoratori umani. Al contrario, si occupano di mansioni pericolose e ripetitive, mentre gli operai vengono promossi a lavori che si basano sulle loro conoscenze ed esperienze.




Alla domanda sul perché Hirebotics preferisca lavorare con i sensori ATI F/T, Bush ha risposto: “Il motivo per cui abbiamo scelto Axia80 è la precisione delle letture della forza” Spiega che il sensore a risoluzione fine è estremamente preciso: “Se vogliamo ottenere due newton, è esattamente quello che otteniamo!” Bush ha confermato che Hirebotics ha integrato l’Axia80 in una serie di applicazioni con letture inferiori a dieci newton (o circa 1,01 chilogrammi di forza) con grande successo.

Sensore di forza/coppia ATI Axia-80

Hirebotics rende accessibili le soluzioni automatizzate collaborative sfruttando la propria esperienza con i prodotti di fiducia di fornitori come ATI e Universal Robots. “Brobot” e altre soluzioni Hirebotics che utilizzano i sensori F/T di ATI eseguono abilmente processi complessi utilizzando il senso del tatto. Questi robot consentono ai clienti di diversi settori produttivi di trarre vantaggio dall’automazione senza dover diventare esperti, licenziare dipendenti o effettuare investimenti significativi. Il futuro dell’industria manifatturiera prevede l’impiego di tecnologie di automazione per consentire alle persone di lavorare in modo più intelligente e sicuro. Con l’aiuto dei prodotti ATI e UR, Hirebotics si occupa del lavoro più pesante, in modo che i suoi clienti possano concentrarsi sul lavoro da svolgere.


Per ulteriori informazioni su Hirebotics, fare clic qui.


Per ulteriori informazioni su Axia80, fare clic qui.


Per informazioni sui sensori di forza/coppia di ATI, fare clic qui.


Fare clic qui per richiedere ulteriori informazioni al nostro team di amministrazione delle vendite.

Iscriviti alla nostra newsletter

Paese