MESH Automation è specializzata nella progettazione e nello sviluppo di soluzioni di produzione automatizzate per le fabbriche. L’azienda impara a conoscere gli ambienti applicativi unici di ciascun cliente, quindi applica una combinazione di tecnologie personalizzate e pre-ingegnerizzate per risolvere le sfide produttive. Grazie alla loro versatilità, le celle di lavoro di MESH Automation vengono utilizzate in un’ampia gamma di settori.
Recentemente, hanno collaborato con ATI Industrial Automation per una soluzione di rimozione del materiale per la sbavatura dei pistoni di piccoli motori. Il cliente aveva bisogno di aggiornare un’operazione di finitura e ispezione obsoleta e poco efficiente. Per anni ha utilizzato utensili manuali elettrici per rimuovere le bave dalle parti in metallo fuso con un discreto successo, ma ha deciso di automatizzare il processo per ottenere risultati migliori. Speravano di ridurre l’ingombro dell’operazione, migliorare i tempi di ciclo e creare un ambiente più sicuro per i dipendenti.
La vasta esperienza ingegneristica di MESH Automation consente di implementare una varietà di tecniche di produzione generale in celle di lavoro configurate su misura. Dispone di un repertorio di soluzioni collaudate che possono essere modificate per adattarsi alla situazione specifica di ogni cliente. Per questo cliente del settore automobilistico, MESH ha integrato la piattaforma di automazione MINI MAC di piccolo formato.
La piattaforma comprende una macchina CNC, due bracci robotici, uno strumento di sbavatura ATI e uno strumento di presa. Il robot ABB porta i pezzi all’utensile di sbavatura fisso per la rimozione del materiale prima di passare alle operazioni di ispezione e incisione laser. Il secondo braccio robotico FANUC si occupa della macchina CNC e della movimentazione del materiale. Il sistema è completamente automatizzato e dispone di un parapolvere per gestire la polvere e i detriti della fase di sbavatura.



Secondo Mitch Larson, presidente di MESH Automation, l’impiego dello strumento di sbavatura radialmente compatibile RC-300 di ATI ha fornito la funzionalità ideale a questa cella multifunzionale. Avevano bisogno del motore giusto per soddisfare le specifiche di tolleranza del cliente sul loro pezzo. La sfida con i pezzi multidimensionali, come il pistone di un motore, è che ogni aspetto del pezzo richiede la velocità del motore e la forza di contatto ideali. La RC-300 ha fornito un modo per variare la pressione di contatto e ottenere una varietà di finiture diverse con un unico utensile.
“Il reparto applicazioni di ATI è stato fondamentale per il successo di questo progetto. Il loro utensile per la sbavatura radialmente compatibile, ricco di funzioni, si è rivelato perfetto e di ottimo valore”, afferma Larson.
Nella produzione di componenti metallici fusi, è fondamentale ottenere una finitura uniforme su tutte le dimensioni e le superfici di un singolo pezzo. È ancora più importante per i fornitori di settori come quello automobilistico e aerospaziale, dove le tolleranze dei pezzi sono incredibilmente rigorose. L’RC-300 di ATI ha fornito il controllo dinamico di cui il cliente aveva bisogno. La conformità radiale incorporata compensa le variazioni da pezzo a pezzo. Il cliente può anche effettuare regolazioni al volo della forza di conformità (variando la pressione dell’aria fornita) per ottenere risultati precisi e ripetibili indipendentemente dalla geometria del pezzo. La flessibilità dell’RC-300 consente all’utente di eseguire una varietà di operazioni di sbavatura, con applicazioni e materiali diversi, con un unico strumento.
Proprio come MESH Automation, ATI si impegna a fornire soluzioni innovative e affidabili che consentano ai clienti di fare di più con le loro operazioni. La comprensione delle sfumature dell’ambiente di ciascun cliente è essenziale per lo sviluppo del sistema ideale. In questo caso, MESH e ATI hanno configurato una soluzione che non solo migliora l’efficienza e i costi operativi, ma mantiene anche i dipendenti al sicuro e aumenta la qualità dei prodotti. Risultati come questo aiutano i clienti a trarre ancora più valore dalle loro iniziative automatizzate.
Per ulteriori informazioni sugli utensili di sbavatura a comportamento radiale di ATI, fare clic qui.
Fare clic qui per visitare il sito Web di MESH Automation.
Immagini per gentile concessione di MESH Automation.