PRE-TEC integra i cambi utensili ATI in una soluzione di finitura veloce

Pubblicato su Giugno 25, 2025

I cambiautensili ATI aiutano PRE-TEC a sviluppare un sistema innovativo e flessibile per l’applicazione di cartone per ridurre i costi di scarto.

Pubblicato

Tempo di lettura

Categoria

Il sistema robotizzato di applicazione del cartone di PRE-TEC offre ai produttori di pannelli OSB (Oriented Strand Board) un modo per proteggere i loro prodotti durante il trasporto e aiuta a mantenere bassi i costi di inventario. PRE-TEC ha sviluppato una configurazione innovativa per questa applicazione; i cambiautensili di ATI Industrial Automation aumentano la produttività, ma mantengono l’ingombro del sistema ridotto.


Il sistema di PRE-TEC è conveniente per i produttori. Fornisce un processo di finitura a valore aggiunto in un’unica fase, che contribuisce a garantire che l’OSB arrivi a destinazione in condizioni perfette. I prodotti OSB vengono distribuiti su rotaia, camion o nave, dove l’umidità e le temperature estreme possono deformare i pannelli esposti. I produttori incorrono in ingenti spese di riaddebito per i pannelli difettosi; pertanto, la protezione dei carichi di OSB è un passo fondamentale nella gestione dei costi di inventario. Prima dell’implementazione di questo sistema, i fogli di cartone protettivo venivano applicati manualmente in post-produzione, se mai venivano utilizzati.


I cambiautensili ATI sono parte integrante della flessibilità di questa applicazione. L’alimentazione elettrica e l’aria devono essere fornite all’attrezzatura di fine braccio, ma la vasta gamma di moduli di utilità ATI può facilmente soddisfare questi requisiti. L’affidabilità dei cambiautensili ATI garantisce risultati ripetibili per milioni di cicli.


Il sistema di applicazione robotizzata del cartone è dotato di due piastre Master e di piastre Tool utilizzate in tandem per massimizzare la produttività del robot. Una coppia di piastre Master e Tool preleva e tiene in posizione il cartone protettivo, mentre l’altra coppia di piastre Master e Tool trasporta la pistola a graffette verso il carico e fissa i pezzi di cartone al fardello finito. Con questa configurazione innovativa, il sistema consolida due attività in una sola fase. Il tempo di lavorazione per ogni carico è di soli 55 secondi, molto più efficiente rispetto all’avvolgimento manuale dei pacchi. Il sistema si ripaga da solo aumentando la produttività per i clienti e riducendo al minimo le perdite di profitto dovute a scorte danneggiate.

Brian Clark, ingegnere progettista di PRE-TEC, ha sviluppato il sistema di applicazione del cartone. Quando gli è stato chiesto perché hanno scelto i cambiautensili ATI, ha risposto: “Usiamo i prodotti ATI perché funzionano!” In queste applicazioni personalizzate, i fattori da considerare sono molteplici: il design, i requisiti del cliente e i componenti esterni. Per PRE-TEC, utilizzare le apparecchiature ATI significa avere una variabile in meno nell’equazione e avere la certezza che i componenti funzioneranno e dureranno per tutta la durata del sistema.


I cambiautensili ATI completano il processo di finitura PRE-TEC, configurato in modo unico, fornendo flessibilità e affidabilità in una semplice soluzione a una fase. Per i produttori di OSB che vogliono massimizzare il ROI e ridurre gli addebiti da parte dei distributori, il Cardboard Side Protector è semplicemente sensato!


Informazioni su PRE-TEC: L’azienda offre soluzioni automatizzate flessibili sotto forma di sistemi tecnologici avanzati. Le applicazioni PRE-TEC consentono di migliorare i processi in modo da soddisfare le aspettative di velocità, precisione, flessibilità e produttività ottimale in tutti i tipi di ambienti di produzione e assemblaggio.


La divisione PRE-TEC Equipment fornisce bracci robotici a sei assi, strumenti di fine braccio personalizzati e sistemi di trasporto sotto forma di celle di produzione integrate per la finitura, la movimentazione dei materiali e la saldatura.


Clicca qui per saperne di più su PRE-TEC.


Per ulteriori informazioni sui cambiautensili robotizzati di ATI, fare clic qui.

Iscriviti alla nostra newsletter

Paese