ROBOTICA E AUTOMAZIONE

Un robot, più processi, nessun problema

Pubblicato su Giugno 25, 2025

I moduli servo per il cambio utensile hanno funzionato perfettamente con il servomotore FANUC su uno degli effettivi finali e comprendevano un connettore integrato per un modulo batteria per mantenere alimentato l’encoder del servo quando l’utensile era scollegato, il che ha consentito una rapida riattivazione del servo al momento di riprendere l’utensile, anziché doverlo riattivare…

Il robot di SDC Automation lavora in modo più intelligente grazie all’uso di cambi utensili robotizzati e moduli di utilità

Quando i nostri clienti risolvono complicate sfide ingegneristiche per i loro clienti utilizzando il nostro sistema EOAT (end-of-arm-tooling), non solo dimostrano la versatilità dei nostri prodotti, ma ci ricordano che il successo di un sistema non dipende solo dalla qualità degli utensili utilizzati, ma anche dall’integrità del progetto del sistema.


A Concord, in Ohio, Steven Douglas Corp. (SDC Automation) collabora da oltre 25 anni con i propri clienti per sviluppare sistemi automatizzati personalizzati e si impegna a superare tutti gli standard che vengono imposti, aumentando la sicurezza e l’efficienza in ogni applicazione che viene loro affidata.

Quando di recente la DSC è stata incaricata di sviluppare un processo di produzione su larga scala con un ingombro ridotto, in grado di accogliere pezzi di dimensioni diverse e di svolgere più attività, l’ingegnere meccanico ed elettrico Dan Garr sapeva che avrebbe avuto bisogno di un cambio utensili ad alta capacità con una serie di moduli aggiuntivi per soddisfare i requisiti. L’automazione delle macchine può essere ottimizzata utilizzando un robot per più processi e il team della DSC ha personalizzato tre diversi componenti ATI per farli funzionare così bene all’interno del sistema robotico che il cliente ne ha già ordinato un altro.


Il cambio utensili scelto è stato un cambio utensili robotizzato ATI QC-160, che ha funzionato perfettamente con i servomotori FANUC. Dan ha dichiarato: “Il cambio utensile QC-160 ha reso molto semplice ottenere l’alimentazione e i segnali esatti necessari da e verso il dispositivo finale e il connettore del modulo elettrico R19, con cavi integrati per i sensori di blocco/sblocco, ha semplificato il processo di cablaggio. Il prelievo di un utensile con un robot a 6 assi è reso più semplice grazie al fatto che i Tool Changer ATI hanno un buon ingresso durante l’accoppiamento, che consente leggeri disallineamenti”

I moduli servo del Tool Changer hanno funzionato perfettamente con il servomotore FANUC su uno degli effettivi finali e hanno incluso un connettore integrato per un modulo batteria per mantenere l’encoder del servo alimentato quando l’utensile è stato scollegato, il che ha consentito una rapida riattivazione del servo al momento del prelievo dell’utensile, invece di doverlo riattivare ogni volta.

La vostra struttura dispone di un robot che svolge un solo compito? Massimizzate l’investimento fatto in quel robot utilizzando i prodotti ATI e integratori come SDC Automation per configurare un sistema che permetta alla vostra azienda e alle vostre attrezzature di essere più efficienti.


Informazioni su SDC Automation: La Steven Douglas Corporation (SDC Automation), con sede nel nord-est dell’Ohio, progetta e costruisce macchine automatizzate personalizzate e supporta i processi produttivi in tutto il mondo. Dal 1998, il loro team guida ogni progetto dall’ideazione alla progettazione, passando per l’installazione, l’assistenza e la manutenzione. SDC Automation ha costruito partnership durature con i propri clienti e fornitori e continua a sviluppare soluzioni innovative. I loro metodi di risoluzione dei problemi combinano ingegneria creativa e tecnologia comprovata per costruire macchine personalizzate. Sono specializzati in macchine automatiche per l’assemblaggio e la lavorazione, il collaudo e l’ispezione e la movimentazione dei materiali in un ampio spettro di settori.


Contattateci per richiedere maggiori informazioni.


Cliccate qui per saperne di più sui nostri cambiautensili robotizzati.


Cliccare qui per leggere il caso di studio di SDC Automation.

Iscriviti alla nostra newsletter

Paese