テネシー州ナッシュビルのHirebotics社は、オートメーションをより身近なものにすることを使命としている。製造業に長年携わってきたHirebotics社は、オートメーション・ソリューションが新しい設備を購入する以上のものであることを理解している。彼らのビジネスモデルは、顧客が契約社員と同じように、訓練され準備の整ったロボットを雇い、仕事をさせることを可能にする。ロボットは作業1分ごとに賃金が支払われ、仕様どおりに動作しない場合は解雇することができる。このようにして、Hirebotics社は、顧客が自動化技術を活用し、従業員を維持することを可能にする。
ロボットとロボット自動化プロジェクトは、多くのリソースを消費する。機器や統合への初期投資だけでなく、メンテナンスやサポートもプロジェクトの期間中必要となる。アプリケーションの規模によっては、サービスやサポートはアウトソーシングされたり、フルタイムの従業員やチームの責任になったりします。これらは、メーカーがロボットの試みを検討する際に圧倒されてしまう理由のほんの一部です。
Hireboticsは、これらの未知の変数の負担を肩代わりすることで、顧客からプレッシャーを取り除きます。同社は、顧客独自の用途に基づいたソリューションを設計し、適切な機器を選択し、必要なタスクを実行するようにプログラムする。また、すべてのロボットを現場でサービスし、トラブルシューティングを行う。全ロボット群はクラウドに接続されており、どこからでもプロセスの監視と制御が可能だ。顧客はロボットに名前を付けることもできる。Hirebotics社は、このようなパーソナライゼーションのレベルが、従業員が新しいテクノロジーに前向きに取り組むのに役立つと考えている。製造自動化の様々な側面における長年の経験に加え、高い可視性により、Hirebotics社は、カスタム設計の自動化ソリューションと24時間365日のメンテナンスとサポートを、多くの製造企業の手の届くところに提供することができる。
自動化ソリューションに共通点があるとすれば、それは予期せぬ課題に直面することである。Hirebotics社は、システムの柔軟性と信頼性を最適化するために、エンドエフェクター開発のリーディングカンパニーであるATI Industrial Automation社およびコボットのパイオニアであるUniversal Robots社(UR)と提携している。ロサンゼルスのTroy CSLは、HireboticsのカスタムグリッパーとATIのAxia80力/トルク(F/T)センサーを搭載したユニバーサルロボットを採用した。彼らが「Brobot」と名付けたこのロボットは、複雑な機械の手入れ作業を行う。

この特殊なアプリケーションの目的は、ロボットにドアの開閉や異なる種類の部品のロード・アンロードなど、多くのタスクを1つのエンドエフェクターで完了させることで、設備の必要性を合理化し、作業範囲を最大化することでした。そのエンドエフェクターは、物体を操作し、プロセスを成功させるための動的な触覚を持っている必要がある。もしロボットに感覚があれば…
ATIのAxia80は、ロボットの手首とグリッパーの間に取り付けられ、ロボットとその環境との間のリンクを提供します。ATI F/Tセンサーは、高精度と高精度、そして高速なデータサンプリングレートに最適化されています。これにより、UR10ロボットは狭い作業スペースを完璧に管理しながら、周囲の変化を感じ取り、素早く反応することができます。Axia80 を使用することで、ロボットはドアハンドルと部品の把持を区別し、異なる材質の部品間の微細な変化を検出し、機械内で部品を正しくステージングすることができます。
Hirebotics 社の共同設立者であるマット・ブッシュ氏は、ATI の F/T センサーについて次のように語っています。「この特殊な作業では、ロボットの手首によって消費される作業領域を最小限に抑えるため、グリッパーに 90 度のオフセットを組み込む必要がありました。Axia80 は問題なくこれを処理しました」。工場長にとって、これは最良のシナリオであり、今日まで、”Brobot “はトロイCSL工場で幸せに働いている。
新しいオートメーション・プロジェクトを社内で完了させるには、いくつかの変数をうまく管理し、オートメーション技術についてある程度の知識を持つ必要がある。多くの製造業にとって、この規模のプロジェクトは非現実的と思われる。Hirebotics社は、各ロボット・ソリューションの設計、配備、保守を行い、顧客が時間と資金をより効率的に活用できるようにしている。ハンズフリーで自動化されたソリューションを実現することである!念のため言っておくが、ロボットは人間の労働者に取って代わるものではない。その代わり、危険な反復作業をロボットが代行し、労働者は彼らの知識と経験に依存する仕事に昇進するのだ。


なぜHirebotics社はATI F/Tセンサーでの作業を好むのかと尋ねると、ブッシュ氏は「最終的にAxia80を選んだ理由は、力測定値の精度です」と答えた。2ニュートンを目標にすれば、まさにその通りになるのです。”と彼は説明する。ブッシュ氏は、Hirebotics社がAxia80を10ニュートン(または約1.01キログラム)未満の力を読み取る様々なアプリケーションに組み込み、大きな成功を収めていることを確認した。

Hireboticsは、ATIやUniversal Robotsのようなサプライヤーからの信頼できる製品で専門知識を活用することで、共同自動化ソリューションを利用しやすくしています。ATIのF/Tセンサーを使用した “Brobot “および他のHireboticsソリューションは、触覚を使って複雑なプロセスを巧みに実行します。これらのロボットは、様々な製造分野の顧客が、専門家になったり、従業員を解雇したり、多額の設備投資をしたりすることなく、自動化を活用することを可能にしている。製造業の未来は、人々がより賢く安全に働けるように、オートメーション技術を導入します。ATIとURの製品の助けを借りて、Hireboticsは顧客が物事を成し遂げることに集中できるように、力仕事を行います。
Hireboticsの詳細については、ここをクリックしてください。
Axia80の詳細については、ここをクリックしてください。
ATIの力/トルクセンサ製品については、こちらをクリックしてください。
販売管理チームへの追加資料請求はこちらをクリックしてください。