Creaformは、ポータブル3D測定および解析技術を専門としています。ハンドヘルドスキャナーからターンキー検査セルまで、Creaformは最先端製品の設計と製造を通じてお客様の品質と生産性の向上を支援しています。新しいMetraSCAN 3D-RやCUBE-Rなどの全自動品質管理検査ソリューションは、精度を損なうことなく、汎用性、信頼性、スピードを提供します。また、完全にハンズフリーなので安全性も向上します。
MetraSCAN 3D-Rは、ロボットアームに取り付けられた特許取得済みの光学スキャナーを利用して柔軟性を高めています。CUBE-Rは、検査システム全体をクローズドセル内に配置することで、自動化コンセプトをさらに進化させました。どちらのソリューションも、自動検査への統合的なアプローチをユーザーに提供し、自動車部品や航空宇宙部品の品質保証に最適です。

複数の異なる部品や材料の形状、厚さ、トリム、穴の位置などの属性の検査と検証は、システムをオフラインでプログラムし、自動的に校正できるため簡単です。MetraSCAN 3D-RとCUBE-Rには、Creaformの自動較正キットが含まれており、スムーズな動作が可能です。ユーザーは、1つの部品検査から次の検査に変更したり、装置を再校正したりするためにプロセスを停止する必要がありません。
ATIのQC-11ツールチェンジャーとツールスタンドを使用することで、自動較正キットは次の検査作業に移る前に、各システムの再較正を可能にします。ATIツールチェンジャーのマスター側はロボットに取り付けられています。新しいパーツを検査するとき、ロボットはツールチェンジャーのマスター側とツール側を自動的に結合して、ツールスタンドから自動較正キットをピックアップします。ロボットは自動校正キットを所定の位置に移動させ、スキャンパラメータを最適化するシーケンスを経て、ツールスタンドに戻します。ATIのオートマチック・ツール・チェンジャーをオートキャリブレーション・キットに適用することは簡単ですが、非常に重要なことです。



MetraSCAN 3D-RとCUBE-Rは、生産全体を通して品質保証検証の複数の側面を統合する全自動検査ソリューションを提供します。このシステムは、マシンパワーと革新的なプログラミングを活用し、パーツの再現可能な3D解析を行い、サプライチェーンにおける潜在的な品質問題の管理を支援します。検査から得られたデータは、予防保全の適切な時期を知らせたり、顧客に届く前に欠陥を特定したりすることで、全体的な工程改善にも役立ちます。
自動化システムの安全上の利点は数多く、より良い労働条件だけでなく、より高いレベルの仕事への参加にもつながります。MetraSCAN 3D-RとCUBE-Rシステムは、システムのプログラミングや設計など、より魅力的な役割に労働者を移行させることで、退屈な検査作業や潜在的な危険から労働者を解放します。Creaform社の製品マネージャーであるJerome-Alexandre Lavoie氏は、これらの製品はユーザーの文化に大きな意識改革をもたらすと述べています。これらのシステムは、ユーザーが生産プロセス全体を通じて『品質保証』に集中することを促します。「MetraScan 3D-RとCUBE-Rのユーザーは、不良品が顧客の手元に届いてから不良品を追いかけ、封じ込めるのではなく、不良品が工場から出るのを未然に防ぐことができます。
CreaformとATIの関係について、Lavoie氏は次のように語っている。「私たちの主な焦点は最先端の測定技術です。ATIのような強力で堅実なロボット機器プロバイダーと提携する必要があることは明らかでした。ATIのコンポーネントの信頼性は、これまで完璧でした。この関係に非常に満足しており、今後の新製品が待ち遠しいです。”
革新的な自動化により、ATIとCreaformの両社は仕事の進め方を変えています。人間の技能と経験を自動化技術に活用することで、製造におけるより高いレベルの生産品質が可能になります。また、製造技術をさらに未来に進めることで、人々の安全確保と従事にも役立っています。
Creaformの自動品質管理検査の詳細については、ここをクリックしてください。
ATIのロボットツールチェンジャーについては、こちらをクリックしてください。