iA-ROBOTICSのCEO兼オーナーであるSaksit Suetrong氏は、この言葉にまったく新しい意味を与えている。最適化された製造ソリューションの開発と統合を行うiA-ROBOTICSは、インテリジェント・ロボット・オートメーション・システムを専門としている。カリフォルニアを拠点とするこのエンジニアリング・グループは、レベル4のファナック認定インテグレーターでもあり、西海岸で唯一の認定サービシング・インテグレーターでもあります。iA-ROBOTICSのSuetrong氏と彼のチームは、カスタムロボットとオートメーションによって不可能を可能にすることに力を注いでいる。
最近、iA-ROBOTICSはATIのラジアルコンプライアント・デバリングツールを使用して、アルミホイールメーカーの製品製造方法を変えています。ホイール製造は、手作業と機械工程の両方を利用します。メーカーが一貫して直面する課題は、面倒な手作業を行う熟練労働者の確保と定着です。そのような作業のひとつが、ホイール鋳物からバリ材を除去することです。バリ取りとして知られるこの工程では、オペレーターが何時間も手作業で重機を操作する必要がある。単調なだけでなく、柔らかい合金素材と完成品の仕様のため、高い精度が要求される。このような状況では、うまくいかないことが多く、製品の流れが乱れる可能性がある。オペレーターの疲労、トレーニング不足による一貫性の欠如、その他のヒューマンエラーの例はすべて、プロセスのダウンタイムという一つのことに集約されます。
デバリングは、ホイール製造工程の最終段階のひとつであるため、この時点でユニットに問題や欠陥があれば、通常は廃棄しなければならない。iA-ROBOTICSは、FANUCロボットとATIのデバリングツールを使用して、この手動プロセスを最適化します。ATIの低メンテナンスのデバリングツールの精度と再現性を産業用ロボットと組み合わせることで、オペレーターはより専門的な作業に集中することができ、多くの安全上の懸念が解消されます。

iA-ROBOTICSのスエトロン氏と彼のエンジニアリングチームは、市場でさまざまなバリ取りオプションを検討しましたが、最終的にATIのRC-300ラジアルコンプライアント・デバリングツールを選びました。Suetrong氏は、ATIの製品品質、準拠技術、サポートがRC-300をこの仕事に理想的なものにしたと指摘した。彼は言う。空気には汚染があります。クーラントがあり、加工プロセスからのスモッグがあります。私たちはATIデバリングツールを使って実際の生産テストを行い、そのような環境でも機能することを証明しました」。さらに彼は、過去8ヶ月間、顧客の生産稼動において、メンテナンスの問題は一度も発生していないと言う。
iA-ROBOTICSアプリケーションデザイナーのMatei Lichti氏は、「私たちが見つけた最高のツールは、ATIのラジアルコンプライアント・デバリングツールでした。私たちには特定の公差があり、ラジアルコンプライアント・デバリングツールはその力を制御することができます。

ATIインダストリアルオートメーションとの提携により、iA-ROBOTICSはホイール製造の顧客に2倍の増産を提供することができました。iA-ROBOTICSは、面倒な工程を24時間365日の生産体制に移行することで、業界を再構築しています。iA-ROBOTICSは、航空宇宙産業や家具製造産業にも同様の自動バリ取りシステムの将来性を見据えている。
iA-ROBOTICSの詳細はこちら。
ロボット型バリ取りツールの詳細はこちら。