ミシガン製造業のサクセスストーリー

公開日 6月 25, 2025

EMP社では、5種類のロボットアーム終端(EOA)ツールを利用したロボットシステムを導入し、さまざまな製品やロ…

EMP社、製品交換ツールにATIツールチェンジャーを採用

ミシガン州エスカナバを拠点とするEngineered Machined Products(EMP)社は、機械加工部品と省エネシステムの大手メーカーです。ほとんどの製造業者と同様に、EMP も 2009 年に不況の打撃を受けました。ロボットやオートメーションの導入後も、EMPは低コストの労働市場からの猛烈な競争に直面した。EMP社のオーナーであるブライアン・ラルチェ氏とエスカナバにある彼の製造チームは、同社のCNCと自動化設備を新たな顧客ニーズに適合させることができた。これが事態を好転させる鍵となった。

EMP社では、このような新しい顧客のニーズに対応するため、5種類のロボットエンド・オブ・アーム(EOA)ツールを利用したロボットシステムを導入し、さまざまな製品や積載方向に対応できるようにする必要があった。ロボットワークセルは、CNC側で切り替えが容易で、完全自動のツール交換が可能である必要があった。それぞれのEOAツールは約350ポンドの重量があり、極めて正確な部品配置が要求され、厳しい環境で1日24時間作業する必要がありました。EMP社は、ATI Industrial Automation製品で成功を収めた経験から、自動交換プロセスにATIのQC-110ロボットツールチェンジャーを採用しました。 ATIロボットツールチェンジャーは、交換ツーリングを迅速、自動、安全に交換できるため、ワークセルの成功に役立っています。これにより、EMP社は新しい製品ファミリーを工場に追加することができ、競争力のある価格で最高品質の製品を顧客に提供できるようになりました。

成功する製造業には多くの課題があります。ATIロボットツールチェンジャーを活用することで、自動化されたワークセルの柔軟性と生産性を大幅に向上させることができます。 ATI Industrial Automationは、多種多様なツールチェンジャーモデルを提供し、お客様の特定のニーズに合わせて設計されたカスタムユニットを設計することができます。ATIのロボットツールチェンジャーは、EMPのような企業でその価値が証明されています。ATI 製品がお客様のビジネスの成功にどのように役立つか、ぜひご覧ください。

ATIツールチェンジャーの詳細については、ここをクリックしてください。

エンジニアド・マシファインド・プロダクツ(EMP)のビデオはこちら

Engineered Machined Products (EMP) の詳細はこちら

Eメールニュースレターを購読する

国名