A Acieta, integradora de automação, desenvolveu um novo sistema que permite que os fabricantes de metais de médio e alto volume reduzam os custos e compensem a escassez de mão de obra. A RIBS (Robotically Integrated Bending Solution, solução de dobra Roboticamente Integrada) emprega automação robótica para a manutenção da máquina de prensa dobradeira. Um braço robótico equipado com trocadores de ferramentas da ATI apresenta peças ao freio e fornece um método para trocar automaticamente as ferramentas da prensa dobradeira. A Acieta e a ATI estão ajudando os clientes a aumentar a produtividade e a flexibilidade de suas prensas dobradeiras e a reduzir as preocupações com a segurança associadas à manutenção manual da máquina.
A Acieta entende a necessidade de sistemas robóticos no setor de fabricação de metais, pois seus clientes enfrentam dificuldades crescentes para encontrar e reter trabalhadores. A escassez de mão de obra nos setores de manufatura é um problema duplo: geralmente é um trabalho perigoso e repetitivo, e as pessoas estão deixando a força de trabalho mais rapidamente do que podem ser substituídas. Esse novo sistema modular de atendimento à prensa dobradeira capitaliza os pontos fortes da Acieta e da ATI. O robô trabalha próximo à prensa dobradeira para concluir processos de trabalho intensivo, enquanto os trabalhadores assumem tarefas de maior valor, que geralmente são mais envolventes e os mantêm fora de perigo.
A troca automática de ferramentas e a passagem de utilitários proporcionada pelos produtos da ATI permitem que o RIBS seja um sistema verdadeiramente sem as mãos e reduz o número de trabalhadores necessários. Os funcionários que antes cuidavam dos freios da prensa manualmente agora podem monitorar o processo automatizado de uma distância segura. Outros fizeram a transição para funções que aproveitam seus conhecimentos, como inspeção de qualidade, controle de processos e programação de robôs. O RIBS é uma solução extremamente versátil que diminui a interação homem-máquina e aumenta a segurança e a eficiência operacional.
O sistema RIBS pode ser configurado de forma personalizada para cada aplicação. Para alguns clientes da Acieta, essa é sua primeira incursão na robótica. Saber que eles podem escolher entre os produtos confiáveis e versáteis da ATI ajuda a Acieta a simplificar o processo de projeto. Eles podem obter tudo para equipar a extremidade do robô de um único fornecedor confiável!
Tyler Acheson, coordenador de desenvolvimento de negócios da Acieta, diz: “Usamos uma grande variedade de trocadores de ferramentas da ATI em robôs da FANUC com tamanhos que variam de 10 kg a 1.200 kg. A capacidade de fornecer energia de sinal, ar pneumático e linhas de vácuo por meio do trocador de ferramentas é uma grande vantagem. Com a vasta seleção de trocadores de ferramentas e módulos utilitários da ATI, a Acieta tem a liberdade de personalizar cada sistema RIBS para ambientes de aplicação específicos.”

De acordo com Acheson, “o uso de software de programação off-line, enquanto o robô ainda está executando a produção, facilita a adição de novas peças a serem formadas no sistema.” Para trocar as ferramentas dentro da prensa dobradeira ou utilizar diferentes tipos de ferramentas de fim de braço para manusear o material no freio, podem ser acrescentados trocadores de ferramentas adicionais para aumentar a produtividade do robô. Os Utility Modules da ATI diversificam ainda mais o RIBS, permitindo que praticamente qualquer utilidade imaginável seja passada para o aplicativo por meio do Tool Changer. Isso proporciona aos fabricantes o máximo de flexibilidade para reagir rapidamente às mudanças no mercado e aumenta os lucros ao permitir execuções de produção mais longas com menos tempo de troca.

A seleção de um fornecedor de trocador de ferramentas foi um processo fácil para a Acieta. Acheson lembra: “As pessoas do setor não o chamam de ‘Trocador de Ferramentas Robótico’, mas sim de ‘ATI’” A renomada tecnologia Tool Changer da ATI e as amplas ofertas de Utility Module facilitam a configuração personalizada de aplicações robóticas. Para integradores como a Acieta, isso é fundamental para garantir altos níveis de atendimento e satisfação do cliente.
Sobre a Acieta: Líder no setor de robótica há 35 anos, a Acieta fornece uma ampla gama de soluções e serviços roboticamente automatizados para o setor de manufatura. Com instalações em Pewaukee, Wisconsin, e Council Bluffs, Iowa, a Acieta integrou mais de 4.500 sistemas de automação para clientes nos Estados Unidos, México e Canadá.
Como parte de sua missão de ser uma verdadeira parceira de sua base de clientes, a Acieta tem o compromisso de solucionar os desafios enfrentados por todos os fabricantes, como a redução de custos, o aumento da produtividade e o enfrentamento da escassez de mão de obra. Atendendo à maioria dos segmentos de manufatura, a Acieta tem 130 funcionários nos Estados Unidos e está comprometida em criar um futuro positivo para a manufatura norte-americana.
Para obter mais informações sobre a Acieta, clique aqui.
Para obter mais informações sobre os trocadores de ferramentas da ATI, clique aqui.