Manuseio de materiais

Os sensores F/T da ATI proporcionam à Hirebotics uma melhor percepção do trabalho

Publicado em junho 25, 2025

A Hirebotics fez uma parceria com a ATI Industrial Automation, líder no desenvolvimento de efetores finais, e com a Universal Robots (UR), pioneira em cobots, para otimizar a flexibilidade e a confiabilidade de seus sistemas.

A Hirebotics, de Nashville, TN, tem a missão de tornar a automação mais acessível. Após anos no setor de manufatura, a Hirebotics entende que uma solução de automação é muito mais do que a compra de novos equipamentos. Seu modelo de negócios permite que os clientes contratem um robô, treinado e pronto, para realizar um trabalho da mesma forma que fariam com um funcionário terceirizado. Os robôs são pagos por minuto de trabalho e podem ser demitidos se não estiverem cumprindo as especificações. Dessa forma, a Hirebotics permite que seus clientes aproveitem a tecnologia de automação e mantenham os funcionários sem a necessidade de se tornarem especialistas.


Os robôs e os projetos de automação robótica consomem muitos recursos. Além de um investimento inicial no equipamento e na integração, a manutenção e o suporte também são necessários durante a vida útil do projeto. Dependendo da escala da aplicação, o serviço e o suporte podem ser terceirizados ou se tornar responsabilidade de um funcionário ou equipe em tempo integral. Esses são apenas alguns dos motivos pelos quais os fabricantes podem se sentir sobrecarregados ao considerar um empreendimento robótico.


A Hirebotics alivia a pressão de seus clientes ao assumir o ônus dessas variáveis desconhecidas. Eles projetam soluções com base nas aplicações exclusivas de seus clientes, selecionam o equipamento certo e o programam para executar a tarefa necessária. Eles também fazem a manutenção e solucionam problemas de todos os seus robôs no campo. Toda a frota é conectada à nuvem, o que significa que os processos podem ser monitorados e controlados de qualquer lugar. Os clientes também podem nomear seus robôs. A Hirebotics acredita que esse nível de personalização ajuda os funcionários a se envolverem com a nova tecnologia de forma positiva. O alto grau de visibilidade, além de anos de experiência em vários aspectos da automação da manufatura, permite que a Hirebotics coloque soluções automatizadas personalizadas – além de manutenção e suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana – ao alcance de muitas empresas de manufatura.


Se as soluções automatizadas têm algo em comum, é o fato de estarem todas sujeitas a desafios inesperados. A Hirebotics fez uma parceria com a ATI Industrial Automation, líder no desenvolvimento de efetores finais, e com a Universal Robots (UR), pioneira em cobot, para otimizar a flexibilidade e a confiabilidade de seus sistemas. Na área de Los Angeles, a Troy CSL contratou um robô universal equipado com uma garra personalizada da Hirebotics e o sensor de força/torque (F/T) Axia80 da ATI. O robô, que eles chamaram de “Brobot”, realiza um trabalho complexo de manutenção de máquinas.


O objetivo dessa aplicação específica era simplificar as necessidades de equipamentos e maximizar o envelope de trabalho, fazendo com que o robô realizasse várias tarefas, como abrir e fechar uma porta e carregar e descarregar diferentes tipos de peças, com um único efetor. Esse efetor final precisaria manipular objetos e possuir um senso dinâmico de toque para executar o processo com êxito. Se ao menos os robôs pudessem sentir..


O Axia80 da ATI, montado entre o pulso e a garra do robô, fornece um vínculo entre o robô e seu ambiente. Os sensores F/T da ATI são otimizados para alta exatidão e precisão com uma rápida taxa de amostragem de dados. Eles permitem que o robô UR10 sinta e reaja rapidamente às mudanças no ambiente e, ao mesmo tempo, gerencie perfeitamente o espaço de trabalho apertado. O Axia80 permite que o robô diferencie entre agarrar uma maçaneta de porta e uma peça, detectar variações mínimas entre peças de materiais diferentes e posicionar a peça corretamente na máquina.


Matt Bush, cofundador da Hirebotics, diz o seguinte sobre o sensor F/T da ATI: “Esse trabalho específico exigia que a garra incorporasse um deslocamento de 90° para minimizar a área de trabalho consumida pelo pulso do robô. O Axia80 lidou com isso sem problemas.” Para um gerente de fábrica, esse é o melhor cenário possível e, até o momento, o “Brobot” ainda está empregado com satisfação na fábrica da Troy CSL.


A conclusão de um novo projeto de automação internamente requer o gerenciamento bem-sucedido de diversas variáveis e algum conhecimento de tecnologia de automação. Para muitas operações de fabricação, um projeto dessa magnitude parece irrealista. A Hirebotics projeta, implementa e mantém cada uma de suas soluções robóticas, permitindo que os clientes façam uso mais eficiente de seu tempo e dinheiro. Seus objetivos estão diretamente alinhados com as prioridades dos clientes: obter soluções automatizadas e sem uso das mãos que funcionem! Caso esteja se perguntando, os robôs não estão substituindo os trabalhadores humanos. Em vez disso, eles estão assumindo tarefas perigosas e repetitivas à medida que os trabalhadores são promovidos a empregos que dependem de seu conhecimento e experiência.




Quando perguntado por que a Hirebotics prefere trabalhar com os sensores F/T da ATI, Bush disse: “O motivo pelo qual escolhemos o Axia80 foi a precisão das leituras de força” Ele explica que o sensor de resolução fina é extremamente preciso: “Se quisermos atingir dois newtons, é exatamente isso que obtemos!” Bush confirmou que a Hirebotics integrou o Axia80 em uma variedade de aplicações de leitura de menos de dez newtons (ou cerca de 1,01 quilograma de força) com grande sucesso.

Sensor de força/torque ATI Axia-80

A Hirebotics está tornando acessíveis as soluções automatizadas colaborativas, aproveitando sua experiência com produtos confiáveis de fornecedores como a ATI e a Universal Robots. o “Brobot” e outras soluções da Hirebotics que usam os sensores de força/torque da ATI executam habilmente processos complexos usando um senso de toque. Esses robôs estão permitindo que os clientes em uma variedade de campos de fabricação aproveitem a automação sem precisar se tornar especialistas, demitir funcionários ou fazer investimentos de capital significativos. O futuro da manufatura implementa a tecnologia de automação para que as pessoas possam trabalhar de forma mais inteligente e permanecer seguras. Com a ajuda de produtos da ATI e da UR, a Hirebotics faz o trabalho pesado para que seus clientes possam se concentrar na realização das tarefas.


Para obter mais informações sobre a Hirebotics, clique aqui.


Para obter mais informações sobre o Axia80, clique aqui.


Para obter informações sobre os produtos de sensores de força/torque da ATI, clique aqui.


Clique aqui para solicitar informações adicionais à nossa equipe de Administração de Vendas.

Assine nosso boletim informativo por e-mail

País