A Creaform é especializada em tecnologias portáteis de medição e análise 3D. De scanners portáteis a células de inspeção prontas para uso, a Creaform ajuda seus clientes a aumentar a qualidade e a produtividade por meio do projeto e da fabricação de produtos de ponta. Soluções de inspeção de controle de qualidade totalmente automatizadas, como o novo MetraSCAN 3D-R e o CUBE-R, oferecem aos usuários versatilidade, confiabilidade e velocidade sem comprometer a precisão. Elas também dispensam o uso das mãos, o que aumenta a segurança.
O MetraSCAN 3D-R utiliza um scanner óptico patenteado montado em um braço de robô para aumentar a flexibilidade; ele pode ser implantado em um novo sistema ou adaptado a uma aplicação existente. O CUBE-R leva o conceito de automação ainda mais longe, colocando todo o sistema de inspeção em uma célula fechada. Ambas as soluções oferecem aos usuários uma abordagem integrada para a inspeção automatizada e são ideais para a garantia de qualidade de componentes automotivos e aeroespaciais.

A inspeção e a verificação de atributos como forma, espessura, acabamento, localização de furos etc. de várias peças e materiais diferentes são fáceis, pois os sistemas podem ser programados off-line e calibrados automaticamente. O MetraSCAN 3D-R e o CUBE-R incluem o Kit de Autocalibração da Creaform, que ajuda a manter o funcionamento sem problemas. Os usuários não precisam interromper o processo para mudar de uma inspeção de peça para outra ou para recalibrar o equipamento.
Usando o trocador de ferramentas QC-11 e os suportes de ferramentas da ATI, o kit de calibração automática permite que cada sistema seja recalibrado antes de passar para o próximo trabalho de inspeção. O lado mestre do Trocador de Ferramentas da ATI é montado no robô. Quando chega a hora de inspecionar uma nova peça, o robô pega o Autocalibration Kit no suporte de ferramentas, acoplando automaticamente os lados mestre e ferramenta do Trocador de Ferramentas. O robô coloca o Autocalibration Kit na posição e passa por uma sequência para otimizar os parâmetros de escaneamento antes de devolvê-lo ao suporte de ferramentas. A aplicação do trocador automático de ferramentas da ATI no Autocalibration Kit é simples, mas significativa; ele proporciona confiabilidade e eficiência, além de economizar espaço e aumentar a segurança.



O MetraSCAN 3D-R e o CUBE-R oferecem soluções de inspeção totalmente automatizadas que integram vários aspectos da verificação de garantia de qualidade em toda a produção. Os sistemas aproveitam a potência da máquina e a programação inovadora para produzir análises 3D repetíveis de peças e ajudar a gerenciar possíveis problemas de qualidade mais adiante na cadeia de suprimentos. Os dados das inspeções também auxiliam na melhoria geral do processo, ajudando a sinalizar os momentos adequados para a manutenção preventiva e identificando defeitos antes que eles cheguem aos clientes.
Os benefícios de segurança dos sistemas automatizados são numerosos e podem resultar não apenas em melhores condições de trabalho, mas também em níveis mais altos de envolvimento no trabalho. Os sistemas MetraSCAN 3D-R e CUBE-R liberam os trabalhadores de tarefas de inspeção tediosas e de riscos em potencial, transferindo-os para funções mais envolventes, como a programação e o design do sistema. Jerome-Alexandre Lavoie, Gerente de Produtos da Creaform, diz que esses produtos ajudam a iniciar uma mudança significativa de mentalidade na cultura de seus usuários. “Esses sistemas incentivam os usuários a se concentrarem na ‘Garantia de Qualidade’ durante todo o processo de produção”, diz Lavoie. “Em vez de perseguir e conter defeitos depois que eles chegam ao cliente, os usuários do MetraScan 3D-R e do CUBE-R podem evitar que esses defeitos saiam da fábrica.”
Sobre o relacionamento Creaform-ATI, Lavoie compartilha: “Nosso foco principal são as tecnologias de medição de ponta; ficou claro que precisávamos fazer parceria com um fornecedor de equipamentos robóticos forte e sólido como a ATI. A confiabilidade dos componentes da ATI tem sido perfeita até agora. Estamos muito felizes com esse relacionamento e mal podemos esperar pelos novos produtos que estão por vir!”
Por meio da automação inovadora, tanto a ATI quanto a Creaform estão mudando a forma como o trabalho é feito. Aproveitar a habilidade e a experiência humanas com tecnologia automatizada permite um nível mais alto de qualidade de produção na manufatura. Isso também ajuda a manter as pessoas seguras e engajadas à medida que a tecnologia de fabricação avança em direção ao futuro.
Para obter mais informações sobre as inspeções automatizadas de controle de qualidade da Creaform, clique aqui.
Para obter mais informações sobre os trocadores de ferramentas robóticos da ATI, clique aqui.