Güdel integra trocadores de ferramentas em uma solução multiuso de conformação de metais

Publicado em junho 26, 2025

Os trocadores de ferramentas para serviços pesados da ATI ajudam a Güdel a aumentar a eficiência do desempilhamento de alumínio em 50%.

A Güdel é especializada em projetar e desenvolver tecnologias inteligentes para movimento. Desde 1954, a Güdel atende aos setores automotivo, aeroespacial, logístico, industrial pesado e de geração de energia com uma ampla variedade de soluções de movimento. Sua missão é trazer o conceito de fluxo para a automação industrial.


O fluxo de uma peça é o objetivo de muitos processos automatizados; ele permite a produção just-in-time sem excesso de estoque, possibilitando alta capacidade de resposta às mudanças na demanda. Quando um dos clientes da Güdel, um grande fabricante de automóveis, experimentou um aumento na demanda por componentes automotivos de alumínio, a Güdel foi desafiada a criar um processo mais contínuo para trabalhar com componentes de alumínio para veículos.


Há muitas vantagens em usar componentes automotivos de alumínio, como sua alta resistência, mas o peso menor pode melhorar o desempenho do veículo e o consumo de combustível. Uma das desvantagens é o alto tempo de ciclo dos processos de formação. Ao separar as chapas de alumínio antes do carregamento na prensa, elas podem se unir devido a um efeito de sucção que ocorre quando as chapas são levantadas. A maioria dos métodos de desempilhamento do alumínio é muito lenta em comparação com o desempilhamento do aço e, muitas vezes, resulta em um rendimento menor para a mesma duração da produção.


A Güdel queria ajudar os clientes do setor automotivo a aumentar a capacidade e desenvolveu uma solução de desempilhamento para acelerar a separação das chapas. Eles reconfiguraram o design da ventosa popular e incluíram um jato pneumático; o dispositivo de desempilhamento resultante levanta a chapa de alumínio superior assimetricamente, enquanto o sopro de ar descarta outras chapas que possam estar presas a ela. Isso evita que várias chapas sejam acidentalmente carregadas e danifiquem a máquina de moldagem.


A Güdel não parou por aí – eles implementaram os Trocadores de Ferramentas da ATI Industrial Automation no sistema para permitir que os clientes desempilhem blanks de alumínio e de aço tradicional na mesma máquina. Os respectivos dispositivos de desempilhamento de alumínio e aço são montados nos trocadores de ferramentas da ATI e trocados automaticamente para acomodar qualquer tipo de material. O sistema prioriza a flexibilidade dos clientes automotivos da Güdel e levou a aumentos significativos na produtividade. Com esse sistema, os fabricantes podem processar 18 peças por minuto, enquanto o padrão do setor gira em torno de 12.


Em vez de várias máquinas formadoras de metal para acomodar aço e alumínio, a Güdel forneceu uma solução que economiza tempo e espaço e que faz as duas coisas. Essa nova solução híbrida de desempilhamento de chapas permite que os usuários obtenham alto rendimento com troca rápida entre os materiais. Para os fabricantes de automóveis, ela proporciona um melhor fluxo de processo e minimiza a interação homem-máquina. A troca de chapas de alumínio por aço durante a produção, com o mínimo de tempo de inatividade, aumenta a lucratividade dos clientes de conformação de metais da Güdel.


Brenda Crampton é a Gerente de Propostas de Sistemas da Güdel e tem plena consciência do valor que os Trocadores de Ferramentas da ATI proporcionam. Ela cita a confiabilidade e a robustez comprovadas da ATI, mencionando: “Eles foram projetados para suportar os rigores da configuração da automação e o desalinhamento da conectividade, e funcionam com alta repetibilidade em toda a produção.” A Güdel e seus clientes têm menos reparos e atrasos relacionados ao tempo de inatividade como resultado do uso dos trocadores de ferramentas da ATI. Ela continua dizendo: “A troca confiável vale muito mais do que apenas o custo do conjunto da ATI.”

Um trocador de ferramentas Hevay-Duty da ATI.

Tanto a ATI quanto a Güdel construíram suas reputações com base na qualidade superior e se esforçam para oferecer aos clientes soluções de baixa manutenção que incentivam níveis mais altos de eficiência e produtividade. Ao implementar os trocadores de ferramentas da ATI, a Güdel transformou sua aplicação de desempilhamento de metal em uma solução de formação multimídia e aumentou o valor do sistema para os usuários.


Para obter mais informações sobre a Güdel, clique aqui.


Para obter mais informações sobre os Trocadores de Ferramentas Robóticos da ATI, clique aqui.

Assine nosso boletim informativo por e-mail

País