as ferramentas de rebarbação da iA-ROBOTICS e da ATI dão um novo impulso à fabricação de rodas

Publicado em junho 26, 2025

a iA Robotics emprega ferramentas de rebarbação da ATI para agilizar a rebarbação de rodas e reduzir o número de peças sucateadas.

Todos nós já ouvimos a frase: “trabalhe de forma mais inteligente, não mais difícil”, mas Saksit Suetrong, CEO e proprietário da iA-ROBOTICS, dá a ela um significado totalmente novo. Desenvolvendo e integrando soluções de fabricação otimizadas, a iA-ROBOTICS é especializada em sistemas inteligentes de automação robótica. O grupo de engenharia sediado na Califórnia também é um Integrador Autorizado FANUC Nível 4 e o único Integrador de Serviços Certificado na Costa Oeste. Suetrong e sua equipe na iA-ROBOTICS trabalham para transformar o impossível em realidade por meio de robótica e automação personalizadas.


Recentemente, a iA-ROBOTICS está usando as ferramentas de rebarbação de conformidade radial da ATI para mudar a forma como os fabricantes de rodas de alumínio fabricam seus produtos. A fabricação de rodas utiliza processos manuais e mecânicos. Um desafio constante que os fabricantes enfrentam é recrutar e reter trabalhadores qualificados para realizar as tediosas tarefas manuais. Uma dessas tarefas é a remoção do material de rebarba das peças fundidas das rodas. Também conhecido como rebarbação, esse processo exige que os operadores manipulem manualmente equipamentos pesados por horas a fio. Além de monótono, o material de liga macia e as especificações do produto acabado também exigem um alto nível de precisão. Em uma situação como essa, há muitas coisas que podem dar errado e interromper o fluxo do produto. A fadiga do operador, as inconsistências devido à falta de treinamento e outros casos de erro humano resultam em uma coisa: tempo de inatividade do processo.


A rebarbação é um dos estágios finais do processo de fabricação de rodas, portanto, se houver um problema ou defeito em uma unidade nesse ponto, ela geralmente terá de ser descartada. A iA-ROBOTICS otimiza esse processo manual com os robôs FANUC e as ferramentas de rebarbação da ATI. A combinação da precisão e da repetibilidade das ferramentas de rebarbação de baixa manutenção da ATI com um robô industrial permite que os operadores se concentrem em tarefas mais especializadas, elimina muitas preocupações com a segurança e, o que é mais importante, aumenta a capacidade de produção.

A ferramenta de rebarbação RC-300 da ATI rebarbando uma roda automotiva.

Suetrong e sua equipe de engenharia da iA-ROBOTICS exploraram várias opções de rebarbação no mercado, mas acabaram escolhendo as ferramentas de rebarbação RC-300 da ATI. Suetrong indicou que a qualidade do produto, a tecnologia de conformidade e o suporte da ATI tornaram a RC-300 ideal para esse trabalho. Ele diz: “O ambiente é muito hostil. Há contaminação no ar. Há líquido de arrefecimento, há fumaça do processo de usinagem. Realizamos testes reais de produção utilizando a ferramenta de rebarbação da ATI e ela provou que funciona nesse ambiente.” Ele continua dizendo que eles não tiveram um único problema de manutenção nos últimos 8 meses de produção do cliente.


o projetista de aplicativos da iA-ROBOTICS, Matei Lichti, afirma que “a melhor ferramenta que encontramos foi a ferramenta de rebarbação de conformidade radial da ATI, que nos permitiu cortar o material mais macio, mas também manter a qualidade e a estética exigidas. Temos uma tolerância específica e a Ferramenta de Rebarbação em Conformidade Radial nos permite controlar essa força.”

Foto da família da linha de Ferramentas de Rebarbação em Conformidade Radial da ATI.

A parceria com a ATI Industrial Automation ajudou a iA-ROBOTICS a aumentar em duas vezes a produção de seus clientes fabricantes de rodas. Ao fazer a transição de processos cansativos para produções 24 horas por dia, 7 dias por semana, a iA-ROBOTICS está reformulando o setor. A empresa vê um futuro para sistemas de rebarbação automatizados semelhantes também nos setores aeroespacial e de fabricação de móveis.


Clique aqui para obter mais informações sobre a iA-ROBOTICS.


Clique aqui para obter mais informações sobre nossas ferramentas robóticas de rebarbação.

Assine nosso boletim informativo por e-mail

País