ROBÓTICA E AUTOMAÇÃO

Sensores de força/torque da ATI para robótica cirúrgica

Publicado em junho 25, 2025

É nesse ponto que fica claro o papel da ATI no mercado. Fornecemos tecnologia de detecção de força/torque que aumenta a usabilidade dos robôs e reduz a complexidade de sua implementação.

Auxiliando cirurgiões com um senso de toque robótico

O portfólio de negócios da Novanta, que abrange fotônica avançada, robótica, automação, cirurgia minimamente invasiva e identificação automatizada e coleta de dados, é adequado para liderar o setor de robótica cirúrgica nesse futuro e proporcionar benefícios a pacientes, hospitais e empresas de robôs cirúrgicos.


Os robôs oferecem muitas vantagens inerentes em relação a um cirurgião humano – eles podem se mover com mais precisão, podem segurar os instrumentos com mais rigidez e não se cansam durante operações longas. Entretanto, eles também são máquinas complicadas que podem ser difíceis de programar e manipular fisicamente entre as posições durante a cirurgia. Esse é o maior desafio que as empresas de robôs cirúrgicos enfrentam para impulsionar a adoção – como fazer com que os robôs sejam um recurso fácil de usar na sala de cirurgia, em vez de uma camada adicional de complexidade?

É nesse ponto que fica claro o papel da ATI no mercado. Fornecemos tecnologia de detecção de força/torque que aumenta a usabilidade dos robôs e reduz a complexidade de sua implementação.


Dois aspectos de nossos sensores de força permitem que eles alcancem esse objetivo. Eles se comportam de forma previsível, reagindo da maneira esperada quando cargas e forças são aplicadas a eles, e apresentam resolução líder do setor, o que lhes permite responder bem a entradas sensíveis. Do ponto de vista da programação, isso facilita a realização de esquemas de controle muito finos. Além disso, do ponto de vista da orientação da mão e da ergonomia, o robô se torna uma extensão fluida e natural do cirurgião.


A ATI vem inovando o sensoriamento de força há mais de trinta anos, e muitos deles foram dedicados ao setor de robôs cirúrgicos.




Nossa ampla experiência não só nos permitiu inovar em produtos interessantes, mas também nos permitiu colocá-los rapidamente no mercado. As rigorosas necessidades de qualidade e certificação do setor médico são bem conhecidas pela ATI, e navegar pelos processos para fornecer produtos em conformidade tem sido uma área de foco para nós.


Nossos anos de trabalho com empresas de robótica cirúrgica criaram uma aptidão para garantir que nossos produtos de detecção de força sejam certificados para uso médico o mais rápido possível.


Entre em contato conosco hoje mesmo para obter mais informações.


Para obter mais informações sobre os produtos de sensores de força/torque da ATI, clique aqui.

Assine nosso boletim informativo por e-mail

País