ROBÓTICA E AUTOMAÇÃO

A Concept Systems e as ferramentas de rebarbação da ATI remodelam os processos de fabricação de alumínio

Publicado em junho 25, 2025

Os robôs FANUC e as ferramentas de rebarbação robótica da ATI Industrial Automation ajudaram a Concept Systems a concretizar sua visão de remoção robótica de material.

A Concept Systems é uma integradora de sistemas sediada em Albany, Oregon. Sua missão é simples: fazer parcerias com seus clientes e alcançar a excelência na fabricação. Os especialistas em automação da Concept Systems atendem empresas de manufatura de vários setores, ajudando-as a simplificar os desafios e a fornecer soluções independentes de plataforma que aumentam o rendimento, diminuem o desperdício e promovem níveis mais altos de produtividade e eficiência.

Apesar de um grande número de aplicações bem-sucedidas, os integradores podem enfrentar desafios para fazer com que os clientes aceitem a nova tecnologia. Recentemente, a Concept Systems projetou e implementou um sistema automatizado de remoção de material para um conhecido fabricante do setor aeroespacial. O cliente estava usando retificadoras de matriz operadas manualmente para aplicar uma quebra de borda em componentes de alumínio usinados. Depois de usar técnicas manuais por muitos anos, eles se sentiam inseguros quanto à mudança para um sistema automatizado de remoção de material. A Concept Systems precisava verificar se a solução proposta seria capaz de atender ou exceder as especificações atuais do cliente em termos de qualidade e produtividade.


Para os fabricantes do setor aeroespacial, a qualidade é fundamental, pois as tolerâncias e especificações das peças são extremamente rigorosas. Muitos fabricantes acreditam que a perfuração e o esmerilhamento manual são melhores porque as mãos humanas são capazes de sentir e compensar a variação na geometria da peça. A percepção de que os seres humanos são mais habilidosos nas tarefas de remoção de material é generalizada, mas, na verdade, esses trabalhos manuais são perigosos e inconsistentes, produzindo resultados que levam a altos níveis de retrabalho e sucata. Os trabalhos de manufatura, como a rebarbação manual, também são afetados pela crescente lacuna de habilidades. A alta rotatividade leva a ainda mais problemas de qualidade e possíveis lesões. Esse clima faz com que os processos de remoção de material estejam repletos de oportunidades de mudança.

Os robôs FANUC e as ferramentas de rebarbação robótica da ATI Industrial Automation ajudaram a Concept Systems a concretizar sua visão de remoção robótica de material. Do ponto de vista operacional, o projeto da Concept Systems produz produtos acabados de maior qualidade e aumenta drasticamente o rendimento do cliente. Ryan Wasmund, diretor de vendas e marketing da Concept Systems, afirma: “Conseguimos produzir peças com tolerância real de empilhamento em uma consistência que acreditamos ser cerca de duas vezes mais rápida do que o processo manual” Esses resultados podem ajudar os fabricantes a manter sua vantagem competitiva. O potencial é ainda mais significativo para os fabricantes de alumínio, pois trabalhar com alumínio é um pouco mais complicado do que com outros metais.


O alumínio tem uma alta relação entre resistência e densidade e, por esse motivo, é comumente usado na fabricação automotiva e aeroespacial. Ele também é um metal mais macio que produz rebarbas quando usinado. As rebarbas são as bordas afiadas e irregulares da peça de trabalho que influenciam as dimensões e criam um risco para os trabalhadores que as manuseiam. Os processos de rebarbação do alumínio devem ter certeza de que removerão as rebarbas e quebrarão as bordas sem cortar o material – o que, sem dúvida, é o motivo pelo qual os métodos manuais são tão populares. Um sistema robótico de remoção de material bem-sucedido teria de equilibrar vários fatores: a maleabilidade do alumínio, a velocidade do ferramental e a agilidade do robô.


A Concept Systems integrou o FANUC M710iC e a ferramenta de rebarbação de conformidade radial RS-340 da ATI em seu sistema de remoção de material. A RS-340 da ATI é uma ferramenta leve, de uso geral, adequada para tarefas de rebarbação de alumínio. A quantidade certa de velocidade combinada com um ótimo manuseio oferece aos usuários potência suficiente para remover o material e validar a quebra da borda, mantendo os tempos de ciclo baixos e reduzindo o refugo. A conformidade de eixo único da RS-340 garante que a ferramenta retorne a um centro repetível e mantém o acabamento da superfície ao reduzir a vibração no caminho da peça.



Com as ferramentas de rebarbação da ATI, a Concept Systems desenvolveu uma solução robótica de remoção de material para seu cliente que permite a produção de peças de maior qualidade em menos tempo. A solução reduz o desperdício e o retrabalho, além de aliviar as preocupações de segurança associadas ao esmerilhamento manual das peças. Para os operadores, o novo processo robótico vem com uma transição para trabalhos mais envolventes e oportunidades de crescimento e desenvolvimento de habilidades. Na melhor das hipóteses, a automação facilita a vida. O objetivo da ATI é tornar a automação mais fácil e é com grande satisfação que apoiamos essa aplicação.


Para obter mais informações sobre a Concept Systems, Inc., clique aqui.


Para obter mais informações sobre os produtos de remoção de material da ATI, clique aqui.


Clique aqui para solicitar informações adicionais à nossa equipe de Administração de Vendas.

Assine nosso boletim informativo por e-mail

País