通过使用机器人工具快换装置和实用模块,SDC Automation 的机器人工作得更智能
当我们的客户使用我们的末端工具(EOAT)为他们的客户解决复杂的工程难题时,他们不仅展示了我们产品的多功能性,还提醒我们,一个系统的成功不仅与其中使用的工具的质量有关,还与系统设计的完整性有关。
在俄亥俄州康科德,史蒂文-道格拉斯公司(SDC Automation)与客户合作开发定制自动化系统已有 25 年之久,并一直致力于超越客户提出的每一个标准,提高委托给他们的每一项应用的安全性和效率。
最近,SDC 负责开发一种占地面积更小、可容纳不同尺寸零件并可进行多任务处理的大型制造工艺,SDC 的机械和电气工程师 Dan Garr 知道,他们需要一种带有各种附加实用模块的大容量工具快换装置来满足要求。使用一个机器人完成多个工序可以简化机器自动化,SDC 团队定制了三个不同的 ATI 组件,它们在机器人系统中运行良好,客户已经订购了另一个。
他们选择的工具快换装置是 ATIQC-160 机器人工具快换装置,它与 FANUC 伺服电机配合得天衣无缝。Dan 说:”QC-160 工具快换装置可以非常容易地从末端执行器获得所需的准确电源和信号,R19 电气模块连接器内置了用于锁定/解锁传感器的电缆,简化了接线过程。由于 ATI 工具快换装置在配对时具有良好的导入性,允许轻微的错位,因此使用六轴机器人拾取工具变得更加容易。
工具快换装置的伺服模块与其中一个末端执行器上的 FANUC 伺服电机配合完美,并包括一个内置电池模块接口,用于在工具断开时保持伺服编码器通电,这样就可以在拾取工具时快速重新激活伺服,而不必每次都将其重新归位。
您的工厂是否有一个只完成一项任务的机器人?通过使用 ATI 产品和 SDC Automation 等集成商帮助配置系统,最大限度地利用对机器人的投资,从而提高贵公司和设备的效率。


关于 SDC Automation:位于俄亥俄州东北部的史蒂文-道格拉斯公司(SDC Automation)设计和制造定制的自动化机器,并为全球的制造流程提供支持。自 1998 年以来,他们的团队推动每个项目从概念到设计,再到安装、服务和维护。SDC Automation 与客户和供应商建立了长期合作关系,并不断开发创新解决方案。他们解决问题的方法结合了创造性的工程设计和成熟的技术来制造定制机器。他们专注于各行各业的装配与加工、测试与检验以及材料处理自动化机器。
联系我们,获取更多信息。
单击此处了解有关机器人工具快换装置的更多信息。
单击此处阅读 SDC Automation 案例研究。