使用自动换枪盘进行自动检测

出版日期 26 6 月, 2025

在 ATI 工具快换装置的帮助下,Creaform 实现了自动化检测。

Creaform 专注于便携式 3D 测量和分析技术。从手持式扫描仪到全套检测单元,Creaform 帮助客户通过设计和制造尖端产品来提高质量和生产率。全自动质量控制检测解决方案(如新型 MetraSCAN 3D-R 和 CUBE-R)为用户提供了多功能性、可靠性和快速性,同时不影响精度。它们还完全无需动手,从而提高了安全性。


MetraSCAN 3D-R 采用专利光学扫描仪,安装在机器人手臂上,提高了灵活性;它既可以部署在新系统中,也可以加装到现有应用中。CUBE-R 将整个检测系统置于一个封闭的单元中,从而进一步推进了自动化理念。这两种解决方案都为用户提供了自动化检测的集成方法,是汽车和航空航天部件质量保证的理想选择。

Creaform MetraSCAN 3D-R 的概览图片


由于系统可以离线编程并自动校准,因此可以轻松检测和验证多个不同部件和材料的形状、厚度、修边、孔位置等属性。MetraSCAN 3D-R 和 CUBE-R 都包含 Creaform 的自动校准套件,可帮助系统顺利运行。用户无需停止流程即可从一个工件检测切换到下一个工件检测或重新校准设备。


使用 ATI 的 QC-11 工具快换装置和工具架,自动校准套件可使每个系统在进入下一个检测工作之前重新校准。ATI 工具快换装置的主端安装在机器人上。当需要检测新工件时,机器人通过自动耦合工具快换装置的主端和工具端,从工具架上取下自动校准套件。机器人将自动校准套件移动到适当位置,并通过一个序列来优化扫描参数,然后将其送回工具架。ATI 自动工具快换装置在自动校准套件中的应用简单明了,但意义重大;它带来了可靠性和效率,同时节省了空间并提高了安全性。


MetraSCAN 3D-R 和 CUBE-R 提供完全自动化的检测解决方案,集成了整个生产过程中质量保证验证的多个方面。这些系统利用强大的机器功能和创新的程序设计,对零件进行可重复的 3D 分析,并帮助管理供应链上潜在的质量问题。检测数据还有助于整体流程的改进,帮助确定预防性维护的适当时间,并在缺陷到达客户之前将其识别出来。


自动化系统的安全优势非常多,不仅能改善工作条件,还能提高工作参与度。MetraSCAN 3D-R 和 CUBE-R 系统将工人从乏味的检测任务和潜在危险中解放出来,让他们扮演更有吸引力的角色,如系统编程和设计。Creaform 的产品经理 Jerome-Alexandre Lavoie 说,这些产品有助于用户的文化观念发生重大转变。”这些系统鼓励用户在整个生产过程中注重’质量保证’,”Lavoie 说。”MetraScan 3D-R和CUBE-R的用户可以防止这些缺陷离开工厂,而不是在缺陷到达客户手中后再进行追逐和控制。


关于 Creaform 与 ATI 的合作关系,Lavoie 说:”我们的主要重点是尖端测量技术;很明显,我们需要与 ATI 这样强大而可靠的机器人设备供应商合作。到目前为止,ATI 组件的可靠性堪称完美。我们对这种合作关系非常满意,对即将推出的新产品已经迫不及待了!”


通过创新的自动化技术,ATI 和 Creaform 正在改变工作方式。将人类的技能和经验与自动化技术相结合,可以提高制造业的生产质量。在将制造技术进一步推向未来的同时,它还有助于保证人们的安全和参与。


有关 Creaform 自动化质量控制检测的更多信息,请单击此处。


有关 ATI 机器人工具快换装置的更多信息,请单击此处。

订阅我们的电子邮件通讯

国家