来自 RoboDK、DIY 和 ATI 的灵活机器人去毛刺技术

出版日期 25 6 月, 2025

三家机器人技术领域的领先企业合作开发机器人去毛刺单元束,该单元束易于集成、操作和适应未来应用。 ATI 工业自…

三家机器人技术领域的领先企业合作开发机器人去毛刺单元束,该单元束易于集成、操作和适应未来应用。

ATI 工业自动化公司、DIY-Robotics 公司和 RoboDK 公司将各自的专业技术相结合,为各种材料去除应用提供了用户友好型解决方案。三家公司采用 “即插即用 “的方法设计了机器人去毛刺单元,可执行大量轻型材料去除操作。机器人去毛刺单元具有简化的灵活性;可根据独特的应用需求进行定制,无需编码技能即可进行编程,并可根据新的应用进行升级。对于希望自动集成的用户,这种捆绑式解决方案大大缩短了实施时间。


机器人去毛刺单元捆绑包包括一个模块化的 DIY-机器人单元,可根据具体应用环境进行定制配置。从机器人规格到布局,用户都可以自由设计适合其工艺的理想机器人单元。DIY-Robotics 为所有客户提供全面的开源支持平台,其中包括成功实施所需的工具和教育资源。


ATI 的顺应式去毛刺刀片 (CDB) 是一种多功能臂端工具,能够从各种塑料、铝、黄铜和其他表面去除材料。CDB 采用与手持式去毛刺工具相同的介质,具有坚固的组件和集成的顺应性。简而言之,它的设计旨在适应机器人使用的苛刻条件。通过自动更换刀片,ATI 的 CDB 为机器人去毛刺单元提供了一个多用途末端执行器,可以处理各种去毛刺任务,同时消除了手工去毛刺的安全隐患。

ATI 的兼容去毛刺刀片

机器人去毛刺单元的另一个材料去除工具选项是 ATI 的旗舰产品径向兼容去毛刺工具 RCV-250,该工具经过重新设计,具有更强的动力和可维护性。RCV-250 采用坚固耐用的叶片马达,可有效去除从铸铁到铝等各种材料上的材料。可调节的气动顺应性允许用户调节气压,以精确去除所需的材料。通过单圈锁定,径向顺应性主轴可提供 360 度或单轴顺应性。

ATI 的旗舰型径向顺应性去毛刺工具RCV-250

RoboDK 编程软件将机器人去毛刺单元的各个组件整合在一个即插即用的界面中,使用方便。该软件庞大的机器人库包括 500 多个机器人模型和一系列预编程应用程序;用户还可以在同一环境中进行模拟和编程。无论路径是简单还是复杂,RoboDK 软件都能帮助新用户和有经验的用户消除常见的编程陷阱,并快速实施。


来自 ATI、DIY-Robotics 和 RoboDK 的机器人去毛刺单元的灵活性可延伸至用户所能想象的未来。该解决方案设计灵活,使客户能够调整其工艺,以满足其业务不断发展的需求。只需进行一些简单的修改,机器人去毛刺单元就可以使用新的末端执行器和程序进行升级改造,并随时准备进行新的应用。


ATI、DIY-Robotics 和 RoboDK 分享对自动化的热情,并寻求开发能够解决客户当前面临的问题并促进其未来成功的解决方案。机器人去毛刺单元使用户能够快速、放心地启动和运行材料去除工艺,并为他们提供灵活性和控制能力,以便随着时间的推移不断改进工艺。


欲了解有关 DIY 机器人的更多信息,请点击此链接。


欲了解有关 ATI 兼容型去毛刺刀片的更多信息,请点击此处。


有关 ATI 径向兼容去毛刺工具的更多信息,请点击此处。


如需了解 ATI 产品的价格和供货情况,请单击此处!

订阅我们的电子邮件通讯

国家