田纳西州纳什维尔市的 Hirebotics 公司肩负着让自动化更易实现的使命。Hirebotics 在制造业从业多年,深知自动化解决方案远不止购买新设备那么简单。他们的业务模式使客户能够像雇佣合同工一样,雇佣一个经过培训、随时可以上岗的机器人来完成工作。机器人按工作时间计酬,如果工作不符合规范,可以被解雇。通过这种方式,Hirebotics 允许客户利用自动化技术留住员工,而无需自己成为专家。
机器人和机器人自动化项目需要消耗大量资源。除了对设备和集成的初始投资外,还需要在项目生命周期内提供维护和支持。根据应用的规模,服务和支持工作可能会外包,也可能由全职员工或团队负责。这些只是制造商在考虑使用机器人时不知所措的部分原因。
Hirebotics 为客户分担了这些未知变数带来的压力。他们根据客户的独特应用设计解决方案,选择合适的设备,并对其进行编程以执行所需的任务。他们还在现场为所有机器人提供服务并排除故障。整个机队都与云连接,这意味着可以在任何地方对流程进行监控。客户还可以为自己的机器人命名。Hirebotics 认为,这种个性化程度有助于员工以积极的方式接触新技术。Hirebotics 公司的知名度很高,而且在制造自动化的各个方面拥有多年经验,因此能够为许多制造企业提供定制设计的自动化解决方案,以及全天候的维护和支持服务。
如果说自动化解决方案有什么共同点的话,那就是它们都会遇到意想不到的挑战。Hirebotics 已与领先的末端执行器开发商 ATI Industrial Automation 和 cobot 先驱 Universal Robots (UR) 合作,以优化其系统的灵活性和可靠性。在洛杉矶地区,Troy CSL 雇用了一台通用机器人,配备了定制的 Hirebotics 抓手和 ATI 的 Axia80 力/扭矩(F/T)传感器。该机器人被命名为 “Brobot”,用于执行复杂的机器维护工作。

这一特殊应用的目标是简化设备需求,最大限度地扩大工作范围,让机器人用一个末端执行器完成多项任务,如开关门、装载和卸载不同类型的零件。该末端执行器需要操纵物体并具有动态触觉,以便成功执行流程。如果机器人能感觉到…
ATI 的 Axia80 安装在机器人手腕和抓手之间,是机器人与其环境之间的纽带。ATI F/T 传感器经过优化,精度高,数据采样率快。它们使 UR10 机器人能够感受到周围环境的变化并迅速做出反应,同时完美地管理狭小的工作空间。Axia80 使机器人能够区分抓取的是门把手还是工件,检测不同材料工件之间的细微差别,并将工件正确地放入机器中。
Hirebotics 的联合创始人 Matt Bush 在谈到 ATI 的 F/T 传感器时说:”这项特殊的工作要求抓手具有 90° 的偏移,以尽量减少机器人手腕所占用的工作区域。Axia80 可以毫无问题地完成这项工作。对于工厂经理来说,这是最好的情况,迄今为止,”Brobot “仍在特洛伊 CSL 工厂愉快地工作着。
要在公司内部完成一个新的自动化项目,需要成功管理多个变量并掌握一定的自动化技术知识。对于许多制造企业来说,这种规模的项目似乎并不现实。Hirebotics 负责设计、部署和维护每个机器人解决方案,使客户能够更有效地利用时间和资金。他们的目标与客户的优先事项直接吻合:实现无需动手、行之有效的自动化解决方案!如果你想知道,机器人并不是要取代人类工人。相反,它们正在取代危险的重复性工作,因为工人们被提拔到了依赖其知识和经验的工作岗位上。


当被问及为什么 Hirebotics 喜欢与 ATI F/T 传感器合作时,布什说:”我们最终选择 Axia80 的原因是力读数的精确性。他解释说,这种高分辨率传感器的精度非常高,”如果我们想以两牛顿为目标,那么我们得到的就是两牛顿!”布什证实,Hirebotics 将 Axia80 集成到各种应用中,读数小于 10 牛顿(或约 1.01 千克力),取得了巨大成功。

Hirebotics 利用自己的专业技术和 ATI 和 Universal Robots 等供应商的可信产品,使协作式自动化解决方案成为可能。”Brobot “和其他 Hirebotics 解决方案使用 ATI 的力/力矩传感器,通过触觉巧妙地执行复杂的流程。这些机器人使各种制造领域的客户能够利用自动化的优势,而无需成为专家、解雇员工或进行大量资本投资。未来的制造业将采用自动化技术,使人们能够更智能地工作,并确保安全。在 ATI 和 UR 产品的帮助下,Hirebotics 可以完成繁重的工作,让客户可以专注于完成任务。
有关 Hirebotics 的更多信息,请点击此处。
有关 Axia80 的更多信息,请点击此处。
有关 ATI 力/扭矩传感器产品的信息,请单击此处。
单击此处向我们的销售管理团队索取更多信息。