外科医生和手术团队以能够在巨大压力下准确完成手术而闻名。他们需要敏锐的反应能力来完成日常工作,而建立这种精细的触觉需要多年的教育和培训。时间和效率对许多手术的成功至关重要,但先练习并不总是一种选择。有了 KindHeart 手术模拟器,手术团队可以学习更高水平的操作,同时深入了解病人在手术过程中的感受。借助 ATI 的力/力矩(F/T)传感器,KindHeart 的手术模拟设备能够捕捉手术过程中患者所受力的反馈。
这些高科技传感模拟器具有逼真的组织,并灌注了类似血液的物质、心跳以及手术过程中必须监测的其他生命体征。这些模拟器可为培训中的外科医生提供从工具到组织的真实体验,同时提供持续反馈。它们甚至可以模拟不良事件,如手术过程中的心脏病发作。这是一种极佳的教学模式,因为外科医生可以提高他们的实时反应能力,而且手术可以随时中断,不会给病人带来危险。KindHeart 设备的外观、感觉和行为为外科医生、团队甚至手术机器人提供了高度真实的实训体验。
通过与开发合作伙伴北卡罗来纳州凯里的 Touchstone 3D 公司密切合作,该团队为这些设备配置了双传感器装置;一个较大的 ATI Delta 传感器安装在人体模型的胸腔内,而一个较小的 ATI Mini40 传感器则安装在组织盒的下方。这种设计可以测量手术焦点处的力,以及手术器械穿过体壁时的力反馈。KindHeart 联合创始人兼总裁 Andy Grubbs 说:”两个 ATI 传感器都牢固地连接到 MIC-6 基准面上,我们实现了令人惊讶的信号分离,获得了许多有用的数据。


通过使用两个不同尺寸的传感器,该设备能够全面观察手术的生物力学效应。工具进入人体时对人体的作用力较大,需要范围较大的传感器,而焦点接触产生的作用力最好使用较小、分辨率较高的传感器来捕捉。ATI 的 F/T 传感器系列有多种传感器尺寸可供选择,以适应不同的测力水平。在本应用中,Delta 和 Mini40 传感器的防护等级为 IP65,可防止灰尘和液体喷溅,在本例中则可防止模拟手术中的液体喷溅。ATI 的 Delta 和 Mini40 F/T 传感器精度高、分辨率高,是测量手术过程中产生的力和扭矩的理想选择,可直接从手术过程中收集丰富的高质量数据。

尽管距离很近,这些传感器仍能提供清晰的反馈数据信号,而且噪声极低。此外,它们还能从患者一侧提供有利位置。到目前为止,用户已经发现病人的体重指数(BMI)会影响手术过程中施加在病人身上的力量。他们还能更好地了解肋骨在手术过程中是如何扭曲和扭转的。安迪-格拉布斯(Andy Grubbs)也认为,有关外科医生运动效率和时间利用的客观反馈非常有价值。他说:”外科医生都是很有竞争力的人,他们渴望客观地衡量自己的表现。这是第一款从患者角度提供评分的产品。
对于医疗保健专业人员来说,使用 KindHeart 感应模拟器将使他们更接近于准确了解病人在手术过程中的体验。他们可以帮助患者更好地做好术前准备,帮助他们了解术后疼痛和恢复时间方面的预期。这些团队将开发出更好的人体工学设计和反应时间,最终实现更快、更高效的手术。

从实际角度来看,模拟手术的数据可用于规范不同病人的手术程序,并确定针对不同类型病人调整方法和技术的最佳做法。对于医护人员来说,使用 KindHeart 设备进行的手术培训可以提高手术的准确性和效率。这意味着患者在手术期间和术后可以减少不适感,并获得更好的术后护理和恢复建议。
随着机器人手术越来越普及,KindHeart 模拟器成为提高机器人手术熟练程度的重要工具,同时也提高了手术的盈利能力。为了实现这一目标,手术机器人和人类机器人一样需要经验。KindHeart 的设备可以重复使用,因此为手术机器人提供了一种可持续的培训方式。安装了 F/T 传感器的病人模特身体是永久固定的,但组织盒是可以更换的。最终,KindHeart 看到了其产品在这方面的巨大潜力。幸运的是,ATI 的 F/T 传感器非常坚固耐用,可进行数百万次的重复测量。它们具有很高的过载保护功能,同时还具有出色的精度、刚度和分辨率,这意味着使用 KindHeart 传感器模拟器的团队可以确信他们的系统将在未来数年内可靠地工作。
KindHeart 为外科手术培训开发了逼真的模型,该模型可模拟人类行为并为用户提供丰富的体验;ATI 的 F/T 传感器为这些模型提供了感知能力。感应模拟器具有多种功能和可持续性,是提高外科医生、团队和手术机器人的熟练程度、人体工程学和最佳实践的理想工具。
有关 ATI F/T 传感器的更多信息,请点击此处。
欲了解有关 KindHeart 的更多信息,请点击此处。