MESH 和 ATI 创新材料去除解决方案

出版日期 25 6 月, 2025

MESH Automation 发现 ATI 的 RC-300 是简化发动机活塞去毛刺和雕刻的完美解决方案。

MESH Automation 专门从事工厂自动化生产解决方案的设计和开发。他们了解每个客户独特的应用环境,然后将定制技术和预制技术相结合,以解决制造难题。由于其多功能性,MESH Automation 的工作单元广泛应用于各行各业。


最近,他们与 ATI 工业自动化公司合作,为小型发动机活塞去毛刺提供材料去除解决方案。他们的客户需要更新过时且性能不佳的精加工和检测操作。多年来,他们一直使用电动手动工具去除铸造金属零件上的毛刺,效果一般,但他们决定将这一过程自动化,以获得更好的效果。他们希望减少操作占地面积,缩短周期时间,并为员工创造更安全的环境。


MESH Automation 拥有丰富的工程经验,能够将各种通用制造技术应用到定制配置的工作单元中。他们拥有一系列成熟的解决方案,可以根据每个客户的具体情况进行调整。MESH 为该汽车客户整合了小型 MINI MAC 自动化平台。


该平台包括一台数控机床、两个机械臂、一个 ATI 去毛刺工具和一个抓取工具。ABB 机器人将零件送到固定的去毛刺工具上进行材料去除,然后循环进行检测和激光雕刻操作。第二台 FANUC 机械臂负责数控机床并处理材料。该系统是全自动的,并配有一个防尘罩,用于管理去毛刺步骤中产生的灰尘和碎屑。


据 MESH Automation 总裁 Mitch Larson 称,部署 ATI 的 RC-300 径向兼容去毛刺工具为这一多功能单元提供了理想的功能。他们需要合适的电机来满足客户对零件的公差要求。多维零件(如发动机活塞)所面临的挑战是,零件的每个切面都需要理想的电机速度和接触力。RC-300 提供了一种改变接触压力的方法,只需一个工具就能获得各种不同的表面效果。


“ATI 公司的应用部门在这个项目的成功中发挥了重要作用。他们的径向顺应型去毛刺工具功能齐全、物美价廉,非常适合这个项目,”Larson 说。


在制造铸造金属零件时,实现单个零件所有尺寸和表面的光洁度一致至关重要。这对于汽车和航空航天等行业的供应商来说更为重要,因为这些行业对零件公差的要求极为严格。ATI 的 RC-300 提供了客户所需的动态控制。内置的径向顺应性可补偿不同零件之间的差异。客户还可以对顺应力进行即时调整(通过改变提供的气压),以获得精确和可重复的结果,而不受零件几何形状的影响。RC-300 的灵活性使用户只需使用一种工具,就能适应各种去毛刺操作–不同的应用和材料。


正如 MESH Automation 一样,ATI 致力于提供创新、可靠的解决方案,使客户能够在生产中发挥更大的作用。了解每个客户环境的细微差别对于开发理想系统至关重要。在本案例中,MESH 和 ATI 配置的解决方案不仅提高了效率和运营成本,还保证了员工的安全并提高了产品质量。这样的结果有助于客户从自动化企业中实现更多价值。


有关 ATI 径向去毛刺工具的更多信息,请点击此处。


点击此处访问 MESH Automation 网站。

图片由 MESH Automation 提供。

订阅我们的电子邮件通讯

国家