PRE-TEC 的机器人纸板涂布机系统为定向刨花板 (OSB) 制造商提供了一种在运输过程中保护产品的方法,并有助于降低库存成本。PRE-TEC 为这种应用开发了一种创新的装置;ATI 工业自动化公司的工具更换器提高了生产率,但使系统的占地面积保持在较小的范围内。
PRE-TEC 的系统为制造商提供了便利。它提供一步到位的增值精加工流程,有助于确保定向刨花板以完美的状态运抵最终目的地。定向刨花板产品通过铁路、卡车或轮船配送,潮湿和极端的温度会使裸露的板材变形。制造商要为有缺陷的板材支付高额的退货费用;因此,保护 OSB 货物是管理库存成本的关键步骤。在使用该系统之前,如果使用保护纸板,也是在生产后手工粘贴。
ATI 的工具快换装置为这一应用提供了灵活性。必须为末端工具提供电力和空气,但 ATI 的多种实用模块可轻松满足这些要求。更诱人的是,ATI 工具快换装置的可靠性可确保每个系统在数百万次循环中都能产生可重复的结果。
机器人纸板涂布机系统有两块主板和工具板,串联使用以最大限度地提高机器人的生产率。其中一个主板和工具板对拾取并固定保护纸板,而另一个主板和工具板对则将订书机送至装载处,并将纸板固定到成品捆上。通过这种创新配置,系统将两项任务合并为一个步骤。每次装载的处理时间仅为 55 秒,比手工包装效率高得多。该系统为客户提高了吞吐量,并最大限度地减少了损坏存货造成的利润损失,从而实现了投资回报。



PRE-TEC 的设计工程师 Brian Clark 开发了纸板涂布系统。当被问及为何选择 ATI 工具快换装置时,他说:”我们使用 ATI 产品是因为它们好用!”在这些定制应用中,有许多因素需要考虑:设计、客户要求和外包组件。对 PRE-TEC 来说,使用 ATI 设备意味着等式中少了一个变量,他们可以确信零件可以正常工作,并能维持系统的使用寿命。
ATI 的工具快换装置通过简单的一步式解决方案提供了灵活性和可靠性,是对 PRE-TEC 独特配置的精加工工艺的补充。对于那些希望最大限度地提高投资回报率并减少分销商扣款的定向刨花板制造商来说,纸板侧保护器是非常有意义的!
关于 PRE-TEC:该公司以先进技术系统的形式提供灵活的自动化解决方案。PRE-TEC 应用可改善流程,满足各类制造和装配环境对速度、准确性、灵活性和最佳吞吐量的期望。
PRE-TEC 设备部提供六轴机械臂、定制末端工具,以及用于精加工、材料处理和焊接的集成制造单元形式的输送系统。
点击此处了解 PRE-TEC 的更多信息。
单击此处了解 ATI 机器人工具快换装置的更多信息。