用于手术机器人的 ATI 力/扭矩传感器

出版日期 25 6 月, 2025

这就是 ATI 在市场中的作用所在。我们提供的力/扭矩传感技术可提高机器人的可用性,同时降低其部署的复杂性。

用机器人的触觉为外科医生提供帮助

如今,自动化正在缩小概念与现实之间的差距,为手术机器人技术的未来开辟了令人兴奋的前沿领域。Novanta 的业务组合涵盖先进光子学、机器人技术、自动化、微创手术以及自动识别和数据收集,非常适合引领手术机器人行业走向未来,并为患者、医院和手术机器人公司带来益处。


与人类外科医生相比,机器人具有许多固有的优势–它们可以更精确地移动,可以更牢固地固定器械,并且在长时间的手术过程中不会疲劳。不过,它们也是复杂的机器,很难编程,也很难在手术过程中在不同位置之间进行物理操作。这是手术机器人公司在推动应用方面面临的最大挑战–如何让机器人成为手术室中易于使用的资产,而不是增加复杂性?

这就是 ATI 在市场中的作用所在。我们提供的力/力矩传感技术可提高机器人的可用性,同时降低其部署的复杂性。


我们的力传感器在两个方面实现了这一目标。它们的行为具有可预测性,当负载和力作用在它们身上时,它们会按照您所期望的方式做出反应,并且具有业界领先的分辨率,这使它们能够对敏感的输入做出良好的反应。从编程的角度来看,这使得非常精细的控制方案更容易实现。此外,从手引导和人体工程学的角度来看,机器人成为外科医生流畅自然的延伸。


ATI 三十多年来一直致力于力传感技术的创新,其中很多时间是在手术机器人领域度过的。




我们丰富的经验不仅使我们能够创新出令人兴奋的产品,还使我们能够迅速将这些产品推向市场。ATI深知医疗行业对质量和认证的严格要求,因此我们一直专注于通过各种流程提供符合要求的产品。


我们与手术机器人公司多年的合作使我们具备了确保力传感产品尽快通过医疗用途认证的能力。


如需了解更多信息,请立即联系我们。


有关 ATI 力/力矩传感器产品的更多信息,请单击此处。

订阅我们的电子邮件通讯

国家